This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:SPI 驱动电流

Guru**** 2590880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597119/am5726-spi-drive-current

器件型号:AM5726

您好专家、

客户想知道 AM5726上的 SPI 驱动电流值。 我记得其他器件上的电流为6mA。 请在 AM5726上帮助检查此参数吗?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    他们应该查看 AM572x 数据表 SR2.0修订版 B。首先、他们应该检查表4-2以查看引脚的缓冲器类型、然后在第5.7节中检查以查看相应缓冲器类型的电气特性。 例如、表5-17列出了焊盘电压= 0.45V 或 VDDS-0.45V 时的双电压 LVCMOS 引脚驱动强度、最小值为6mA