This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:运行校准程序 plt 校准时、未能将 PLL 功率模式设置为打开

Guru**** 2562340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595778/linux-processor-sdk-am335x-fail-to-set-plt-power-mode-on-while-running-calibrator-plt-calibrate

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

运行此命令 "calibrator plt calibration"时、我收到以下错误: 无法将 PLT 电源模式设置为打开  

我遵循的步骤:  

步骤1:校准器设置 ref_NVS 

步骤2:CP new-nvs.bin /lib/firmware/ti-connectivity/wl1271-nvs.bin

第3步:校准器 plt 校准

在这里、我收到错误:无法设置 PLT 电源模式  

我不能使用 wl12xx_SDIO 模块。它是必需的、还是 wlcore_SDIO 模块足以执行 wifi 校准。

我使用的是内核版本4.4

CONFIG_NL80211_TESTMODE = y  

供参考@   

root@phycore-ge-am335x:/# lsmod
使用的模块大小
HCI_UART 20708 1
蓝牙318365 2 HCI_UART
wl12xx 53313 0
wlcore 164487 1 wl12xx
mac80211 327516 2 wl12xx、wlcore
cfg80211 197448 2 mac80211、wlcore
wlcore_SDIO 5858 0
IPv6 314751 23.
root@phycore-ge-am335x:#

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    有关 WL127x 校准问题、请使用我们的 WiLink WiFi WL127x 论坛。

    e2e.ti.com/.../307

    此致、
    帕维尔