This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Linux

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596413/linux-linux

Thread 中讨论的其他器件:WL1831CC2640

工具/软件:Linux

您好!

我使用 imx6sl 处理器在 wl1831上工作。使用此设置、一切都可以正常工作蓝牙和 WiFi。 现在、为了满足某些要求、我们必须在 wl1831的位置添加 CC2640。我们只需移除 wl1831的线缆即可在其位置连接 cc2640的线缆、并且 cc2640已使用 BLE 图像进行编程、我们在 minicom 上看到了日志、 我们无法启动蓝牙并获得以下日志。但我们能够使用 wl1831和 imx6sl 来启动蓝牙并获得相同的图像。

(STK):线路光盘安装超时
(STK):ldisc_install = 0
(STK):ldisc_install = 1uim:响应无效

(STK):线路光盘安装超时
(STK):ldisc_install = 0
TI_st_open:ST_register 失败-22
无法初始化设备 hci0:输入/输出错误(5)

您能告诉我 cc2640是否需要任何配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具/软件:Linux

    您好!

    我使用 imx6sl 处理器在 wl1831上工作。使用此设置、一切都可以正常工作蓝牙和 WiFi。 现在、为了满足某些要求、我们必须在 wl1831的位置添加 CC2640。我们只需移除 wl1831的线缆即可在  其位置连接 cc2640的线缆、 并且 cc2640 已使用 BLE 图像进行编程、我们在 minicom 上看到了日志、 我们无法启动蓝牙并获得以下日志。但我们能够使用 wl1831和 imx6sl 来启动蓝牙并获得相同的图像。

    (STK):线路光盘安装超时  
    (STK):ldisc_install = 0
    (STK):ldisc_install = 1uim:响应无效

    (STK):线路光盘安装超时  
    (STK):ldisc_install = 0
    TI_st_open:ST_register 失败-22
    无法初始化设备 hci0:输入/输出错误(5)

     您能告诉我 cc2640是否需要任何配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samiksha、

    请使用我们的低功耗蓝牙论坛、了解有关 CC2640的相关问题。

    e2e.ti.com/.../538

    此致、
    帕维尔