This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:McASP 配置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596850/linux-am3352-mcasp-configuration

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

 你好。

我正在尝试使用 ALSA 库记录 I2S 流数据。 ( arecord -f S24_LE -r44100 -C2 -D HW:0 test.wav)

当我播放录制文件时、它的噪音太大。

请检查我的 arecord 命令和 MCASP 寄存器配置。

谢谢你。

-块

-蓝牙 I2S 位格式

-设备树

&McASP0{
   pinctrl-names ="default";
   pinctrl-0 =<&McASP0_PINs>;
   状态="正常";
   OP-MODE =<0>;/* MCASP_IIS_MODE */
   TDM-SLOTS =<2>;
   serial-dir =</* 0:非活动、1:TX、2:Rx *
      0 2 0 0
   >;
   tx-num-evt =<32>;
   Rx-num-evt =<32>;
};

伪_I2S:dummy_I2S{
   兼容="ti、wl1271bt";
};

声音0:声音@0{
   兼容="ti、pcm5102a-evm-音频输入";
   TI、模型="TI WL1271bt";
   TI、audio-codec =<&dummy_I2S>;
   TI、McASP-controller =<&McASP0>;
   TI、CODEC 时钟速率=<24000000>;
   TI、音频路由="ANA IN1"、"内部麦克风";
};

-寄存器转储

24位插槽,24位字(S24_LE)

[638.593896][kdj6724] RXFMCTL_REG:0x00000113
[638.603170][kdj6724] RXFMT_REG:0x000180f2
[638.612441][kj6724] ACLKRCTL_REG:0x0000002a
[638.621713][kdj6724] AHCLKRCTL_REG:0x00008000
[638.626349][kj6724] Pdir_REG:bbc000000
[638.630984][kdj6724] RXMASK_REG:0x00FFFF
[638.640256][kdj6724] RXTDM_REG:0x00000003

 

32位插槽,24位字(S32_LE)

[778.458291][kj6724] TXFMCTL_REG:0x00000113
[778.475986][kdj6724] TXFMT_REG:0x000100f0
[778.497522][kdj6724] ACLKXCTL_REG:0x00000027
[778.506883][kdj6724] AHCLKXCTL_REG:0x00008000
[778.532150][kj6724] Pdir_REG:bbc000000
[778.554590][kdj6724] TXMASK_REG:0xffffff
[778.574189][kj6724] TXTDM_REG:0x00000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软件片段似乎正常。
    您是否检查了硬件连接? 是否可以播放声音(一些其他.wav 文件)?
    设备启动时是否出现任何错误? 请共享引导日志(dmesg)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    感谢您的回复。 这是我的引导日志。  

    而且、不可能在 McASP0上检查 Play、但我通过 McASP1检查 Play wav 文件。(它正常)

    我的全部功能如下。

    谢谢你

    PS 我想附加我录制的 wav 文件。 但我不知道如何上传文件。  

    -块

    - HW (蓝牙-> MUX -> AM3352)

    -引导日志

    U-Boot 2016.05 (2017年4月5日- 17:39:42 +0900)
    
    CPU:AM335X-GP rev 2.1
    型号:TI AM335x EVM
    启用看门狗
    的 DRAM:512 MIB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
    读取 uboot.env
    
    **无法使用
    默认环境从 mmc0:1 **读取"uboot.env"
    
    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    网:
    警告:USB_ether MAC 地址不匹配:
    PROM 中的地址为 DE:AD:be:ef:00:01
    环境中的地址为88:4a:ea:C7:da:2b
    eth0:usb_ether
    按空格键中止自动启动在2秒内
    切换到分区#0、 好
    的,mmc0是
    
    在读取 boot.scr
    的设备0上找到的当前设备 SD/MMC **无法读取文件 boot.scr **
    读取 uEnv.txt
    **无法读取文件 uEnv.txt **
    切换到分区#0,好
    的 mmc0是当前设备
    扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0、好
    的 mmc0是
    器件0上的当前器件 SD/MMC
    在634ms (5.2 MiB/s)内读取3484736字节
    在47ms (793 KiB/s)内读取38189字节
    内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x352c40]
    ###平展设备树 blob (位于88000000)
    使用0x88000000的 FDT blob 启动
    正在将设备树加载到8fff3000,结束8ff52c ... 确定
    
    启动内核...
    
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
    [0.000000]
    
    
    CPU 初始化 cgroup 子系统 CPU [0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuacct [0.000000] Linux 版本4.4.4.3.32-gadde2ca9f8 (hanil@localhost.localdomain)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02)))#93 preempt 14:Sat 20:05] ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000] CMA:在0x9d000000
    时保留48 MIB 数据高速缓存[0.000000
    :CPU 策略:0.000000 [0.000000:CPU 写入 所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUUUUID=0000-02 RW rootfstype=ext4
    
    
    高速缓存等待[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)[0.000000]条目高速缓存根表条目:65536 (顺序:6、262144字节:0.000000
    ) 459944K/524288K 可用(6611K 内核代码、325K rwdata、2376K rodata、264K init、265K BSS、 15192K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08cf004 (89KB)
    [0.000000] init:0xc08d0000 - 0xc0912000 (264 KB)
    [0.000000] .data:0xc0912000 - 0xc09637b0 (326 KB)
    [0.000000] .bss:0xc09637b0 - 0xc09a5f58 (266KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes =1
    [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
    16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到 INTC、具有128个中断
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为240000Hz
    [0.000035] sched_clock:32位为24MHz、分辨率41ns、每894784849ns 换行
    一次 TimerFFFF 时钟源:0x0000_FFFF 时钟源:0x0000_max:0x0000FFFF 时钟源:0x0000.FFFF:0x0000FFFF 时钟源:0x0000.FFFF 79635851949 ns
    [0.000113] OMAP 时钟源:24000000 Hz
    时钟发生器1 [0.000549]时钟源探针:未找到匹配的时钟源
    [0.000937]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000998]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'
    [ 0.001014]取代,这可确保您仍然看到内核消息。 请
    [0.001028]更新您的内核命令行。
    [0.001071]校准延迟环路... 298.59 BogoMips (lpj=1492992)
    [ 0.067304] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [ 0.067621]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.067650]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序: 0、4096字节)
    [ 0.069291]初始化 cgroup 子系统 IO
    [ 0.069364]初始化 cgroup 子系统存储
    器[ 0.069449]初始化 cgroup 子系统器件
    [ 0.069488]初始化 cgroup 子系统冰箱
    [ 0.069523]
    
    初始化 cgroup 子系统 PERF_EVENT [ 0.069554]初始化 cgroup 子系统 PID [ 0.069552]初始化 CPU:写入缓冲区: OK
    [ 0.070505]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [ 0.075927] devtmpfs:已初始
    化[ 0.108077] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分型号 c 3
    [0.142667] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [ 0.213FFFF.FFFF 时钟源:0xFFFF 最大周期数:0xFFFF:0xFFFF FFFF:0xFFFF:0xFFFF:0xFFFF 19112604462750000 ns
    [0.222581] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
    [0.225618] NET:注册协议系列16
    [0.231226] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.257392] cpuidle:使用调速器梯
    [0.287372] cpudle:使用
    
    HW 菜单[0.25619]硬件断点[0.2980.819]硬件[0.905]版本的 GPIO 不支持调试架构0x4。
    [0.389000] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
    [0.399141] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c000000000000000/SCM@2K00/OMAP mux@800/pinmux_i2c0_pinc:无法
    推迟探测器[0.3291]对于 OMAP-2450_i2c@24000_i2c
    :/ocp/l4_wkup inmux_i2pinmux_i2c@@24000_i2c 找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev,推迟探测器
    [0.399700]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.399853] Linux 视频捕获接口:v2.00
    [0.399977] pps_core:Linuxver API PPS。 1寄存
    式[0.399996] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
    已注册[0.400065] PTP 时钟支持
    [0.400212] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.403013] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 0x400 [0.403853]
    高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [ 0.406731]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [ 0.434887] NET:注册协议系列2
    [ 0.436880 ] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [ 0.437023] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [ 0.437148] TCP: 配置的哈希表(建立了4096 BIND 4096)
    [ 0.437336] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.437386] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [ 0.437786] NET:注册协议系列1
    [0.438696] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.438730] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.438747] RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.438764] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.440936]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、提供5个计数器
    [0.445794] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.467445] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.46971] NFS: 注册 id_resolver 密钥类型
    [0.469928]注册的密钥类型 id_resolver 注册
    [0.469951]注册的密钥类型 id_legacy
    [0.470150] NTFS:驱动程序2.1.32[标志:R/O]。
    [0.479015]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.479093]已注册的 IO 调度程序通知
    [0.479131]已注册的 IO 调度程序截止日期
    [0.479538]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.482888] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142个引脚、PA f947268]
    串行大小为0.47268]: 8250/16550驱动程序、10个端口、禁用 IRQ 共享
    [0.658137] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是
    启用的8250 [ 1.281655]控制台[ttyS0]
    [1.288143] 48024000.serial: MMIO 0x48024000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是一
    
    个8250 [ 1.299705][DRM]初始化 DRM 1.1.0 20060810 [ 1.323723]循环:加载的模块
    [ 1.333271] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [ 1.342825] MOUSEDV: 所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备
    [1.350202] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.356246246] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.365340] omap_hmc 48060000.mm:获取 CD GPIO
    [1.400519] ledtrig-CPU: 已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.409549][kdj6724] snd_soc_init (3767)
    [1.413531][kdj6724] snd_soc_debugfs_init (480)[kdj6724]
    [kdj6724] snd_soc_debugfs_init (
    kd24][1.4229462]
    
    
    
    
    
    soc debug24][kd_soc [g24_debug6424][kd_soc debug_j24][kude6424][kd_j24][kd_soc debug_j24][kude64_j24][kd_j24][kd_j6724][kd_soc debug_j24][kude6424][kd_soc debug_j24][kd_j24][kd_j24][kd_j462][kd_soc debug64_j24][kude[kude[kude64_j24][kude[
    
    [1.459312][kdj6724] snd_soc_util_init (186) ret:0
    [1.464145][kdj6724] snd_soc_util_init (190)
    [1.468529][kdavinci_soc 6724] suskdas_soc_init (3771)[kdavinci_j6724][kdavinci_mc6724]
    [kdavinci_ds_mc6724][k_dsp
    
    
    
    
    1.524][kdavinci_mc6724][k6724][kdavinci_mc6724][k_dsp 1.524][kdavinci_mc6724][k_dsp 1.524][kdavinci_davinci_dsp [k6724][k_dsp 1.524][k6724][kdavinci_mc6724][k6724][k_dsp 1.524][kdavinci_davinci_ds
    
    
    
    1.521750][kdj6724] davinci_McASP_probe (2233)
    [1.526593][kdj6724] evm_init (551)
    [1.530177][kdj6724] evm_init (562)
    [1.534229][kdavinci_evm_probe (464)
    [kdavinci_j6724]
    [1.524][kdavinci_excum_exam
    [1.524][1.524_excum_excum_excum_excum_excam_excam_64][1.524]
    
    
    [1.524][k_excum_excam_excam_64][1.524][1.524][k_soc_excum_excum_dev[1.524][1.524][1.524][k_excam_excam_excam_excam_excam_64][1.524][1.524][1.524][k_excam_excam_ex
    
    
    [1.575711][Hanil]编解码器名称(空) Dai Name pcm5102a-hifi
    [1.581531][kdj6724] snd_soc_register_card (2478)
    [kdj62668][kdj6724] snd_soc_register_cARD (2483]
    [kd_soc)[kd_j6724][kd_64_j6724][kd_soc_register [kd_j6724][kd_j6724][kd_soc_j6724][kd_soc [kd_j6724][kd_register [kd_j6724][kd_j6724][kd_soc_j6724][kd_soc [kd_soc_j6724][kd_64][kd_soc_j6724][kd_soc_j64][kd_cat_j6724][k_j64_j6724]
    
    
    
    [k_soc_cat_j6724]
    
    将 PCM5102A 绑定到 idx 0
    [1.624894][kdj6724] snd_soc_find_dai (905)
    [1.629136][kdj6724] snd_soc_find_dai (905)
    [1.633348][kd480j6724] soc_find_dai (905)
    [1.6d6724] soc [soc_d_d_d6724]
    
    
    soc [1.6d_d_d_d_d_dsc (j6724][1.6d_d_d_dsc)[1.6724][1.6d_d_d_d_d_d_dsp [1.6d_d_d_d_dsc
    
    (908_dsc)[1.6d_d_d_d_d_dsp [1.6d_d6724][1.6724][1.6d_d_d_d_d_d_d_d_d_dsp [1.6d_d_d_d_d_dsp [1.6d_d_d_d_d_d_d
    snd_soc_find_dai (917)
    [ 1.679846][kdj6724] soc_bind_da_link (951)
    [ 1.684145][kdj6724] snd_soc_find_dai (905
    )[1.678386][kdj6724] soc_find_dai (905[1.6924] soc_d_soc_d_d_d_dai)
    [1.6924][snj6724][kd_soc_dsc
    
    
    
    
    (g_dj6724][kd_dsc [g_d_dsc (j6724][kd_dsc)[kd_d_dsc:1.6924][kd_d_d_dsc:1.6724][kd_d_dsc (j6724][kd_d_d_d_d_d_d_d_d_d_dsc)[kd1724][kd_d_d_d_d_d_d_d_d_dsp
    
    
    1.734896][kdj6724] soc_bind_da_link (991)
    [1.739225][kdj6724] snd_soc_instantiate_card (1599)[kdj67223]
    [kdj6724] soc_sndate_card (1607)
    [1.749254][soc j6724][soc_instantiated_soc
    
    
    
    
    
    (1.6724][soc j6724][snj6724][snj6724][soc j36_snj6424][soc [soc (snj6424] soc)[soc [snj6724][snj36][snj36_snj][snj36] soc [soc nat_snj6424] soc [soc [snj][soc (snj24] soc [1.6724] soc)[snj6424][soc [snj36][snj][soc [snj36][snj][snj][snj][
    
    
    snd_soc_instantiate_card (1666)
    [1.797563][kdj6724] snd_soc_instantie_card (1674)
    [1.802805][kdj6724] snd_soc_daate_daCard (1689)
    [kdj67863][kdj6724] asoc:probe TI m51024][kd_soc_link_kd7824][1.812_d_soc a [1.824][kid_link_gc
    
    
    :[1.86724][kd7824][kid_t_gc:[kd7824][kid_link_kd7824][kid_g_g_gc [kid_adc:gc [kd7824]
    探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late -1
    [ 1.834322][kj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 1.838915][kj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0
    [1.844086][kdj6724] soc_probe_link_dais (1359]
    [1.8j6724][aC: 探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 0
    [ 1.854633][kj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 1.859226][kj6724] davinc_McASP_DA_probe (1451)
    [ kdj671354][kdj6724] davinc_McASP_probe (1453)[1.8755_DA_probe
    [g_6724][kd7824][kd7824][k_probe [kd_6724][kda6724][kd7824][kd_probe [kd_probe [kd_adce_probe [g_DA_6724][kd7824][kd7824][g_DA_adce_probe
    [
    
    探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 1
    [ 1.889729][kdj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 1.894290][kdj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0
    [kdj6724] soc_probe_link_dais (1359][kdOC
    :1.9024][kd8024][kd8024] 探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 2
    [ 1.910036][kdj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 1.914598][kdj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0
    [kdj6724][kdinci j6724] soc probe_link_davinci (
    
    
    
    134924][kdinci)[kdas_das_cc_link_k134924][k_cc_adc6724][kid_cc_adi_adc6724][k6724][kdinci [k_link_adc6724][kid_adi_adcine_dsp [k6724][kdas_cc_cc_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adi_adc6724][1.9464][k_adcf 13491349174][
    
    
    1.953752][kdj6724] soc_probe_link_dais (1399)
    [1.958366][kdj6724] soc_new_pcmcm (2567)
    [1.962231][kdj6724] soc_new_pcmcm (2573)
    [kdcm 1.966093][kd_new_pcm_j6724][kd_soc_new_j6724][kd_j6724]
    [kd_scm [kd_j6724][kd_j6724][kd_new_cm
    
    
    
    1.9624][kd_j6724][kd_j6724][kd_scm [kd_cm [kd_j6724][kd_j6724][kd_cm 1.9624][kd_cm [kd_j6724][kd_cm
    1.9624][kd_j6724][kd_cm [kd_cm [kds
    
    
    2.006031][kdj6724] snd_pcm_stream_proc_init (534)
    [2.011014][kdj6724] snd_pcm_stream_proc_init (
    
    
    
    
    
    
    
    proc)[2.015959][kd_j6724] snd_pcm_stream_j538_init_proc (proc)[kd_j6724][kd_j534_snstream_j24][kd_proc_ds20584_proc (pcm_j24][kd_j534_proc)[kd_j534_j24][kd_proc_sn6724][kd_proc_流[kd_proc_j6724][kd_proc_new_proc_j534_swi_j6724
    
    
    2.067622][kdj6724] snd_pcm_substream_proc_init (589)
    [2.072851][kdj6724] snd_device_new (50)
    [2.076838][kdj6724] snd_device_new (71)
    [2.080793][kdj6724]_snd_2892_cm:[kd_cm
    :2.085028][pcm][kd_new][kd_cm:[kd_inc: 已注册的 PCM #0回放 pcm5102a-hifi-0[2.099452]
    [kdj6724] soc_new_pcmcm (2636)
    [2.05554][kdj6724] soc_new_pcmcm (2644)
    [2.099453][kdj6724] soc_new_pcmpcmcm (2675)回放:1:1 cm:1 capture:1 soc:1 soc (2624]
    [gc
    2.6724][kmcm soc _mcm [2.6724]
    
    [gc = v_mcm [2.j67404] soc (26403_soc)[gc (26404] soc)[kj2624][gc 2.6724][kdaveoc =@ >48038000 McASP 映射 ok
    [2.125553][kdj6724] soc_probe_link_dais (1429)
    [2.130150][kdj6724] snd_soc_155ate_card (1704)[kdj6724][kd_soc_instantiate_card
    (1704][kd_soc
    
    
    
    
    
    
    1724][kd_j6724][kd_soc_64_j24][kd_j1724] soc [kd_6424][kd_j24][kd_soc [kd_j1724][kd_6424] soc [kd_cature_c][kd_j24][kd_j24][kd_cature_j24][kd_j1724][kd_cature_j24][kd_j24][kd_j24][kd_j24][kd_soc_64_c][kd_j24][kd_
    
    [kdj6724] snd_device_new (50)
    [ 2.184550][kdj6724] snd_device_new (71)
    [ kdj6741][kdj6724] snd_device_new (50)
    [ 2.192901][kd_device_new (71)
    [2.19694212_soc
    
    
    
    
    [soc _c_doc_6424][soc [soc _64_c_doc_cat_cat_cat_c][2.1724][snj24][soc [snj6724][soc _64_zh_64_c_doc_64_cat_64_c_doc_64_cat_c][soc [soc [snj24][soc [snj24][soc [soc [soc [soc [s_doc_64_cat_c_doc_cat_64_c][g_cat_cat_c][g_zh_c][g_zh_cat_cat_c]
    
    
    
    [2.241362][kdj6724] name:PCM5102A STREADSE_NAME 播放 CPU_NAME:(null) cpu_DAY_NAME:(null)
    [2.251621][kdj6724] davinci_evm_probe (464)
    [2.256186] davinci_evm_clock_exam [2.25624][k_exce_soc
    25624][kDP_excam_6424][k_excam_excam_clock_6424][k_6424][k_excum_6424][k_excum_6424][k_excum_excum_excep_excam_6424][k_6424][k_excum_6424][k_6424][k_excum_excum_6424][k_excum_excep_excep_6424][2.24][k_excam_64][k_excam_6424]
    
    
    [2.
    
    
    
    编解码器名称(空) DAI 名称 pcm5102a-hifi
    [2.299001][kdj67241] snd_soc_register_card (2478)
    [2.3037373737][kdj6724] snd_soc_register_card (2481)
    [kd430j67501][kd_soc 6724][kd_register_24][kd_soc_j24][kd_soc [2.6724][kd_64_c_c_doc_cat_cat_j24][kd][kd_soc [2.24_cat_register_24][kd][kd_j24_j24_cat_j24][kd][kd][kd_soc [kd_64_cat_c_da24][kd_j24_cat_cat_cat_j24][kd_soc [kd][kd_cat_cat_64][kd_j24]
    
    [
    
    
    
    在 idx 0
    [2.3423561][kdj6724] snd_soc_find_dai (905)
    [2.346575][kdj6724] snd_soc_find_dai (908) component->name:4803c000.McASP dlc->名称:(null)
    [2.355091][kd_soc_d_d6724]
    
    [kd_soc_di_d_sc (d_name:d6724][kd_d_d6749][kd_d_d_d6749][kd_d_d_soc
    
    (d_d_d_soc)[kd6724][kd_d_d_d_d6749_d_d_d_d_d6749_d_d_d_d_d_d_d_daidaida][k36923_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d_d
    
    
    snd_soc_find_dai (905)
    [ 2.397401][kdj6724] snd_soc_find_dai (905)
    [ 2.401612][kdj6724] snd_soc_find_dai (905)[2.4kd_soc_find_dai (902]]
    [kdj6724][kd_soc_dsc
    
    
    
    (nkdj6724][kd_soc_dsc)[2.460_d_d_dsc [g_d_dsc (j6724][kd_dsp)[kd_dsc [g_j6724][kd_d_d_d_d_dsc [kd_d_d_d_dsc (j6724][kd_dsp)[kd_d_d_d_d_d_dsp (j6724][kd_d_d_dsp)[kd_dsp 6424][kd_d_d_d_d_d_d_d_dsp
    
    
    
    
    2.453214][kdj6724] snd_soc_instantiate_card (1607)
    [2.458239][kdj6724] snd_soc_kdate_card (1617)
    [2.463242][snj6724] snd_soc_instantiate_card (1626)
    [kdinci 2.46824][j67242][s/snj6724] s/snj64_device [s/sn6724] s/snj6724][sndinci@(1624] s/sn64_device_s/snj24][s/sn64_device_s/snj24][s/sn64_new][soc (1624][soc (1624][s/sn64_j
    
    
    无法创建卡 debugfs 目录
    [2.488633][kdj6724] snd_soc_instantiate_card (1646)
    [2.493630][kdj6724] snd_soc_kdate_kdate_card (1651)[kdj678659]
    [kd_soc_instantiate_card (1656]
    
    [snj6724][snj6724][snj6764_d_soc
    
    (1624][soc)[snj3624][soc 64_k_k_6424][soc 64_c][soc 64_j24][soc 64_k_k_c][2.j24][soc 64_c][2.j24][soc 64_k][soc 64_k_k][soc [2.j24][g][soc 64_k][2.606424][soc [g][g][2.
    探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late -2
    [2.529795][kdj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [2.534360][kdj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0 [kdj6724]
    [kdj6724] soc_probe_link_dais (135524]
    [kd78][kda286724][kd78_zh_probe [kd78_zh_probe [kda5524][kid_link_link_zh_probe [kd78][kda285524][kda135524][kda135524][kd78_zh_probe [kd78_zh_probe [kd78][kda135524][kda2854620][kda][kda][
    
    
    
    探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 0
    [ 2.570504][kj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 2.575067677][kj6724] davinc_McASP_DA_probe (1451)
    [ kdj670006][kdj6724] davinc_McASP_probe (1453)[kd6724][kd6724][kdas_probe
    [kd6724][kd78_probe [kd78_DA_DA_DA_probe [k_6724][k_DA_probe [kd7824][k_DA_adc_DA_DA_probe [k55][k_DA_probe [kd7824][k_DA_adc_DA_
    
    
    探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 1
    [ 2.605568][kdj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [ 2.610159][kdj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0
    [2.615331][kdj6724] soc_probe_link_dais (1359)
    [aC 2.19921][kdj28]: 探测器 TI PCM5102A DAI LINK 0 Late 2
    [ 2.625878][kj6724] soc_probe_link_dais (1353)
    [2.630468][kj6724] soc_probe_link_dais (1355) ret:0
    [kdj6735968][kdj6724] soc_probe_link_dais (1397][kdam_link_6424]
    
    
    [kdam_dsoc 106497_cc_dsc [2.6724][k6724][k6724][kdam_link_adc6724][kdam_dsc
    参考[k6724][kdam_ds_da136424][g_link_cc_dsp [k6724][g_dsc)[kd6724][kd676424][k676424][kdam_ds_da136424][k676424][k676424][k676424][k676424][k676424][g_
    
    
    2.669578][kdj6724] soc_probe_link_dais (1399)
    [2.674143][kdj6724] soc_new_pcmccm (2567)[kdj6740]
    [kdj6724] soc_new_pcmccm (2573)
    [kdcm 2.681905][kd_soc_new_pcm_new_pcm2 [k268724][k_new_j24][kd_soc_j6724][kd_j6724][kd_j6724]
    [kd_sc [kd_new_ccm
    
    
    
    [gccm [gccm (2.6724][kd_j6724][kd_j6724][kd_ccm
    )[kd_j6724][kd_ccm [kd_j6724][kd_j6724][kd_mccm (2.6724][kd_new_j6724][kd_ccm [kd
    
    
    2.721804][kdj6724] snd_pcm_stream_proc_init (534)
    [2.726770][kdj6724] snd_pcm_stream_proc_init (pcmc)
    [2.731696][kd_j6724] snd_pcm_stream_j5485[g_proc_j6724][kd_j6724][kd_intram_j6764_j64_in_流[g_j6424][kd_j676424][kd_proc_流[kd_proc_new_j676424][kd_proc_流[kd_j6424
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    2.783269][kdj6724] snd_pcm_substream_proc_init (589)
    [2.78855][kdj6724] snd_device_new (50)
    [2.792508][kdj6724] snd_device_new (71)
    [2.796457][kj6724]_sn813_inc (新型)[kd_accm
    :[kmccm: 已注册的 PCM #0回放 pcm5102a-hifi-0[2.807394]
    [kdj6724] soc_new_pcmcm (2636)
    [2.811258][kdj6724] soc_new_pcmcm (2644)
    [2.815124][kdj6724] soc_new_pcmpcmpcm:1:1 davinci [2.6724]
    
    soc
    (mcm)[gcm 2.8324][kj6724][kdipcm [k_mcm [g_mcm 2.362][k_mcm 28][gm [k_mcm [g_mcm 2.6724][gc (2624] soc)[k_mcm 2.362][gm 2.36
    @ >4803c000 McASP 映射 ok
    [ 2.841297][kdj6724] soc_probe_link_dais (1429)
    [2.845860][kdj6724] snd_soc_soc_instantiate_card (1704)[kdj6724]
    [kdj6724][kd_soc_instantiate_cature_c_d实
    
    例化板(1724]
    
    
    
    [gc 2.6724][kd_soc_j944]
    [gc [gc_j6724][gc_j6724][kd_soc_instanti_j24][kd_soc_j944] soc [2.6724][kd_soc_j24][kd_j944] soc [kd_instanti_j24] soc [gc_d实 例化板[2.6724][gcature_j24][gc_j24][kd_soc_j24][kd_soc_j24][kd_j24][kd_
    
    [kdj6724] snd_device_new (50)
    [ 2.899986][kdj6724] snd_device_new (71)
    [ 2.904308][kd_device_new (50)
    [ 2.908317][kd_device_new (71)[2.9394308][soc _dev_cat_c9424]
    
    
    
    [soc
    [sn6724][soc _soc _soc _64_c_dinstanti_9424][kd_9424][kd_soc [soc [kd_9424][soc [soc [soc
    _9424][soc _cat_9424][kd_c][kd_c][kd_cat_c][kd_cat_j1724][kd_c][kd_c][kd_9424][kd_c][kd_c][kd_soc [kd_9424][kd_9424][kd_9424][kd_c][k
    
    
    
    [2.956672][kdj6724] name:PCM5102A STREADSE_NAME 回放 CPU_NAME:(null) CPU_DAY_NAME:(null)[2.969992]
    NET:注册协议系列10
    [2.977479] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [2.984084]:注册协议系列[2.9699949992] NET
    
    :注册协议类型[2.97492] Vt_240]不支持[2.984910] VtDNS 加密驱动程序[2.99492]
    无中断支持、无内核 IRQ
    [3.070002] vaux2:由 vmmcsd_fixed
    [3.075004] omap_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11 (400kHz
    时)[3.083306] i2c i2c -1:of_i2c:/ocp/i2c 上的无效 reg@4802a000/spk@
    i9000 i9000:/ocp/i2c i992c
    :i2c i2c 1:i9000@i9000@i9000 i9000 i9000 i2c:i9000 i2c:i9000 i9000 i9000 i9000 i9000 /ocp/i2c 上的无效寄存器@4802a000/respk@58
    [3.104372] OMAP_i2c 4802a000.i2c:总线1 rev0.11在400kHz
    [3.112700] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、
    可写、1字节/写入[3.120293] at24 2-0055:32768字节24c256、
    可写[3.12024/245] 32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [3.135117] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [3.142170] omap_ittos4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 2c 0.11
    [3.149382] omap_hsmc 48060000.mmc 3.14000.mmcc:3.3cc
    
    :v60d_mmcc:v32c:v30d_mmcc:v32c:3.3d_mc60d_mcd 由 gpc 提供[3.99d_mcd:v32_mcc:3.3mcc:v60d_
    无法打开 RTC 器件(rtc0)
    [ 3.224193] lis3_reg:禁用
    [ 3.228237] ALSA 器件列表:
    [ 3.231286]#0:TI PCM5102A
    [ 3.234268]#1:TI PCM5102A
    [ 3.23922]正在等待根器件 PTUUUUUUUUUUUUUUUID=00000000-02...
    [3.298258] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设启用写入
    [ 3.312042] mmc0:地址为 e624
    [ 3.318758]的新高速 SDHC 卡 mmcblk0:mmc0:e624 SS16G 14.8GiB
    [ 3.329153] mmcblk0:p2
    (已安装 mmcT4)数据模式[3.367f2] mmc2:p2 (已订购)。 opts:(null)
    [ 3.376144] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    [3.391252] devtmpfs:mounted
    [3.394915]释放未使用的内核内存:264K (c08d0000 - c0912000)
    [3.401350]此架构没有内核内存保护。
    [3.683859] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.754489]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.774253]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
    [3.798461] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [3.817795] systemd[1]:检测到的架构 ARM。
    
    欢迎来到 Arago 2016.10!
    
    [3.852495] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [4.045731] random:systemd-gpT-aut:uninitialized urandom read (16字节读取,20位熵可用)
    [4.074048] random:systemd-sysv-ge:uninitialized urandom read (16字节读取,21位熵可用)
    [4.104522] random:systemd-gpT-gp-ge:4.903random:4.1421字节
    随机读取,系统: 未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    [4.169157]随机:systemd-sysv-ge:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、23位熵可用)
    [4.314996]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    [4.326253]:systemd: sinurandom 读取(读取16个字节、可用26位熵)
    [4.340076]随机:systemd:未初始化 sinurandom 读取(读取16个字节、可用26位熵)
    [4.564740] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 'ExecStopPre'在'Service'部分
    中[ 4.94801]未初始化
    系统启动[4.99]:在目标系统上:系统启动[4.99] 在 alignment.service/start
    上找到依赖项[4.963805] systemd[1]:sysinit.target:找到依赖 basic.target/start
    [4.971127] systemd[1]:sysinit.target:找到依赖套接字.target/start
    [4.978603] systemd[1]:sysinit.target:找到依赖项 avahi-deleting.socket/sychended[4.9941] alignment.service/start:
    sysn1]]
    系统启动[systemsended[4.994861]:系统创建依赖项[systemsinit.target.sysd]
    已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start
    [跳过]找到订购周期来断开订购周期,跳过 alignment.service
    [5.045894] systemd[1]:侦听日志插座(/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [5.068512] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [5.091149] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    [5.119364] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [5.147342] systemd[1]:已达到目标层面。
    [确定]已到达目标层面。
    [5.167791] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [5.199527] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [5.227899] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    [5.247326] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [5.267831] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    [5.294379] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    正在安装调试文件系统...
    [5.336598] systemd[1]:正在安装临时目录...
    正在安装临时目录...
    [5.424947] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
    正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    [5.504095] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [5.580357] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    正在启动加载内核模块...
    [5.617731] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [5.645826] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [5.651394] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    [5.691675] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [5.734168] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [5.784451] systemd[1]:正在启动日志服务...
    正在启动日记账服务...
    [5.862264] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [5.872723] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:(null)
    [ OK ]正在侦听 udev 内核套接字。
    [5.945830] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    正在启动设置虚拟控制台...
    [6.010350] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    [6.048277] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [6.087519] systemd[1]:已达到目标路径。
    [确定]已到达目标路径。
    [6.273625] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [6.297890] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [确定]已安装调试文件系统。
    [6.317680] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [确定]已挂载的临时目录。
    [6.338538] systemd[1]:已启动日志服务。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已启动设置虚拟控制台。
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    [8.520431] systemd-journale[99]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    [确定]已开始将刷新日志刷写到永久存储。
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/var/volatile...
    安装/media/ram...
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [10.979525] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [11.101823] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:已运行
    [11.111200]错误:已注册驱动程序'tlv320aic3x-codec'、正在中止...
    [11.180556] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
    [确定]找到器件/dev/ttyS0.
    [11.272548] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到,使用虚拟稳压
    器[ OK ]启动加载/保存随机种子。
    [11.370785] 47401b00.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator
    [11.398797]错误:已注册驱动程序'tlv320aic3x-codec'、正在中止...
    [11.939720] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    [12.592461] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [12.872252] remoteproc0:wkup_m3可用
    [12.924729] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [13.037002] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定,并且还不能保证向后兼容性。
    [13.365492] remoteproc0:加电 wkup_m3
    [13.399826] remoteproc0:启动 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    [13.494016] remotecutel0:远程处理器 wkup_m3现已加电
    [13.494066] wkup_m3_IPC 44e11324.wvs [13.494016]
    3.2
    [ 13.620837][kj6724] evm_init (544)
    [ 13.624389][kj6724] evm_init (552)
    [ 13.706488]错误:驱动程序'avinci_evm'已注册、正在中止...
    [13.779075][kdj6724] evm_init (544)
    [13.782627][kdj6724] evm_init (552)
    [13.786220]错误:驱动程序'avinci_evm'已注册、正在中止...
    [13.908367][kj6724] evm_init (544)
    [13.911921][kj6724] evm_init (552)
    [13.915517]错误:驱动程序'avinci_evm'已注册、正在中止...
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [13.982596] omap_hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
    [14.045131][kdj6724] evm_init (544)
    [14.054928] ti-pruss 4a300000.pruss:无法启用 pruss
    [ 14.066985][avj6724] evm_init (544)[14.0552evm_evm][kd'
    已注册错误、"d706228]驱动程序已记录错误:[kdkd'
    [14.124792] ti-pruss:4a300000.pruss 的探测器失败,并显示错误-16
    [14.212472] omap_hwmod: GFX: Failed to hardreset
    [ OK ] reached target Sound Card。
    [14.447428] pvrsrvkm 560000.SGX:无法重置 SGX!
    [14.561255] OMAP-hwmod:GFX:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
    正在启动网络时间同步...
    [14.691817] PVR_K:(错误):EnableSGXClocks:Pm_Runtime_get_sync 失败(16)
    [14.803655] PVR_K:(错误):SysInitialize:无法启用系统时钟(175)
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [14.941448] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [确定]已开始网络时间同步。
    [16.400373] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]找到设备/dev/mmcblk0p1.
    [确定]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
    正在开始同步系统和硬件时钟...
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已开始同步系统和硬件时钟。
    [19.791158] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [19.831456] usbcore:注册的新接口驱动程序集线
    器[19.881933] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [20.132517] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb hrc 主机驱动程序
    [20.188866] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线
    、注册总线集线器编号[20.07251][20.07251]:1:1:[20.0738] 找到 USB 集线器
    [20.277023]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [确定]达到目标系统初始化。
    [确定]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    正在开始保存/恢复声卡状态...
    正在启动登录服务...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    正在启动网络服务...
    正在启动 USB 小工具...
    [确定]已启动系统日志服务。
    [22.47082] random:非阻塞池已初始化
    [ OK ]已使用 ipsec.conf 启动 SWAN StrongIPsec IKEv1/IKEv2守护进程。
    正在启动电话服务...
    [确定]已启动内核日志服务。
    正在启动允许用户会话...
    正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]已开始保存/恢复声卡状态。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [23.366421]使用随机自以太网地址
    [23.395276]使用随机主机以太网地址
    [23.437491]使用主机以太网地址:88:4A
    
    
    :EA:C7:DA:2D [23.474463]使用随机自以太网地址[23.540680]使用随机主机以太网地址[23.569344]使用主机以太网地址:88:4A:C7:630DA
    :23.8494]蓝牙:23.742] 内核版本2.21
    [23.688033] usb0:主机 MAC 88:4a:ea:C7:da:2D
    [ 23.700875] NET:注册协议系列31
    [ 23.733210] usb0:Mac ea:28:A1:Fe:63:da
    [ 23.749608]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [ 23.812152]蓝牙:HCI 套接
    字
    存储层已初始化[23.87998]蓝牙:套接字存储设备和连接管理器已初始化[23.81282] 2009/09/11[23.9355573]
    蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [23.959246] LUN:可移动文件:(无媒体)
    [23.964101] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [24.056954] LUN 数=1
    [24.097143] g_multiGadget:多功能复合
    小工具[24.102721] g_multi_get 就绪[24.35g_get 就绪
    :24.35g_get 就绪: 已注册协议系列15[
    OK ]找到器件/dev/ttyGS0.
    [24.449275] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [25.550149]正在初始化 XFRM netlink 套接
    字[确定]已启动 USB 小工具。
    [确定]已启动电话服务。
    [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    [确定]启动登录服务。
    正在安装配置文件系统...
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始网络名称解析...
    正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    [确定]已挂载配置文件系统。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 rc.pvr.service ...
    [确定]已启动 rc.pvr.service。
    正在启动 weston.service ...
    (小部分
    (小部分
    注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    autobbinutils
    
    bibus-dev
    bison
    cpp-symlinks
    cpp
    dosfawk
    g++-symlinks
    g++
    gawk-dev gcc-symlinks
    
    
    gcc
    gdb
    gdbserver
    gstreamer1.0-libav
    hidapi
    libo-perf-utils cairgmp10
    
    libbidn11
    libmpc3
    frmpc4
    m4-dev
    v4 m4 d4 m4组件
    
    
    
    
    
    如果您不希望在
    分发之前分发 libnetm4组件、请先将其删除。 这可以使用
    opkg remove 命令来完成。 即:
    拆下视千克 
    其中 是上面列表中打印的名称
    
    注:如果包是您的另一个包的依赖项
    将通知相关软件包。 您应该这样做
    在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    此外,亦删除附属套件
    
    (小部分
    [确定]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    [确定]已启动 weston.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    
    _________ _________ _ _
    |_|_|_______|_|_|_|
    || |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|||
    ||||、||||||||||||||||||
    |__| |__|
    
    Arago Project http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
    
    Arago 2016.10 AM335x-EVM ttyS0
    
    AM335x-EVM 登录: