This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2560:蓝牙编程

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/597053/linux-cc2560-bluetooth-programming

器件型号:CC2560

工具/软件:Linux

你(们)好

我想在我的多媒体系统(汽车多媒体系统)中添加经典蓝牙连接。 我有一个 NXP (Freesacale) IMX6Solo 平台、其中 Linux OS 用作主机、 CC2560 用作蓝牙器件。

问题1:能否将 TI 的蓝牙堆栈(Bluetopia PM)与此平台结合使用并使用 TI 为 TI MCU 提供的示例和演示?  

问题2:如果我使用 Bluez 蓝牙堆栈、那上面是简单的 TI 蓝牙堆栈或 Bluez?

此致