This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTCIEVMK2LX:不支持#39;t FFTLIB 是否支持我的 EVM?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596793/xtcievmk2lx-doesn-t-the-fftlib-support-my-evm

器件型号:XTCIEVMK2LX

各位专家、您好。

我有一个 K2L EVM、其 SoC 不在 FFTLIB 网页上相关 TI 器件部分的列表中。 这是否意味着 FFTLIB 不支持我的 EVM? DSPLIB 中也有 FFT 函数、但我也想尝试 FFTLIB。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Huioon Kim:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FFTLIB 支持 K2系列 DSP。 K2L 属于 K2系列、因此也受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵燕,非常感谢您的确认! 我要试一下。 )