This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:EtherCAT 从站项目配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596963/ccs-am3359-ethercat-slave-project-configuration

器件型号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我按照以下步骤、使用 AM3359从" http://processors.wiki.ti.com/index.php/PRU_ICSS_EtherCAT Project 不包含用于 PRU-ICSS-EtherCAT-SLAVE 的可构建 RTSC 配置(.cfg)文件"中生成 EtherCAT_SLAVE_DEMO 项目文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请按照下面的 wiki 生成项目文件

    谢谢、

    Paula