请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
您好!
我正在开发基于 BeagleBone Black 和 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-01.00.00.03的器件。 并在使 USB 正常工作时遇到问题。
我正在使用附加的脚本、它在 Windows 主机上工作正常。 但是、在 Linux 中存在问题。 主机会检测到我的设备,但不会分配 IP 号码。
用户@Ubuntu:~$ ifconfig ~~~ usb0 链接地址:以太网 HWaddr 12:00:00:00:00:00 上广播多播 MTU:1500公制:1 RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0 TX 数据包:1错误:0丢弃:0超限:0载波:0 冲突:0 txqueuelen:1000 RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:90 (90.0 B)
网络设置对话框显示设备、但显示电缆未插入。
有人能帮我弄清楚发生了什么事吗?
谢谢你
Brian