This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBK:在数据包监听模式下将 BeagleBone Black 连接到 CC2520

Guru**** 2584605 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596210/linux-beaglebk-interfacing-beaglebone-black-to-cc2520-in-packet-sniffing-mode

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Linux

您好!

我想通过 CC2520数据表第27节所述的数据包监听模式将 CC2520芯片与 BeagleBone Black 连接。 IC 上的两个引脚配置为输出250kHz 时钟和数据信号。 配置 BBB 在所提供时钟信号的上升沿对数据信号进行采样的好方法是什么? 这是否不是实现此目的的最佳平台?

谢谢