This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5402:DSP C5402定时器漂移

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570403/tms320vc5402-dsp-c5402-timer-drifting

器件型号:TMS320VC5402

您好!

我的问题与 DSP C5402计时器的漂移有关。

详细信息:

-我使用 TCXO 作为外部时钟源 X2/CLKIN: 链接 此处。

-查看我的 TCXO 的精度/稳定性0.5ppm,漂移应在2ms/hour 以内。

-在某些电路板中、我没有注意到漂移。 在其他情况下、漂移是重要的(可能达到120ms/小时)。

问题:

1 -我认为可能的原因之一可能是 TCXO 输出电平、但是、我有一些具有 TCXO 的板工作良好(无漂移)。

根据 DSP 数据表第35/72页、X2/CLKIN 的高/低电平被定义为:高电压=1.35V、低电压=0.6V。

但是、我的 TCXO 输出为0.8Vpp、偏移为0.6V。

问:您对此有何看法? 选择的 TCXO 是否是 DSP 规格的答案?  

2-我错过了什么吗?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deled:

    我已将此内容转发给硬件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对我的问题有任何回答?
    我不明白为什么同一个晶体适用于某些 DSP (不漂移)、而在其他 DSP 中则会漂移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deled
    c5402是一个旧系列器件-我不知道我们是否能够提供任何深入的指导、我也看不到有关这方面的任何器件勘误表的历史记录。
    您是否进行过任何电路板交换以查看漂移问题是否会跟踪 DSP 或电路板/晶体?
    此致
    Mukul