This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:延迟时间

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDK2G, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595107/66ak2g02-latency-time

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:EVMK2GAUDK2GPCM1864

大家好、

学生提问、

"我认为 AUDK2G 和 EVMK2G 适合我对有源噪声控制系统进行原型设计的需要。 不过、我对您的系统中的延迟有一些疑问。

它是否适用于缓冲器? 如果是、它们是否可配置?

请告诉我您的系统可以实现什么样的最小延迟? "

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    K2G 是一款非常新的器件、我不确定我们是否有此数据。
    让设计团队进行详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答。

    有更新吗?
    请告诉我我们何时可以获得这些数据?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间、我已在内部通知团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaustuh、

    我不同意我的同事 Yordann`t`s 先前关于没有此设备的数据的评论:)

    该电路板旨在支持高达192kHz 的音频采样率。 PCM1864可用于以这些采样率对音频信号进行采样。 AUDK2G 上有 DAC 和双向缓冲器、您可以在此处参考原理图:
    www.ti.com/.../audk2g

    此外、我们还有 EVM 支持的麦克风阵列板、您可以订购:
    www.ti.com/.../TIDEP-0088

    我们支持 AUDK2G 板的 McASP 音频外设驱动程序经过优化、可使用 EDMA 将数据从 MCASP FIFO 移动到内部缓冲器和输出 MCASP 串行器。 这使得 DSP 能够处理数据、而无需担心数据从外设到存储器的移动。 如果需要、MCASP 还支持异步模式、在该模式下、它可以以不同的比特率进行接收和发送。 C66x 的 RTOS 中断延迟约为250个周期、这是 TI RTOS 基准测试的一部分。

    此致、
    Rahul