This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCI6636K2H:TCP/IP 服务器的 NDK 示例?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591323/rtos-tci6636k2h-ndk-example-for-tcp-ip-server

器件型号:TCI6636K2H

工具/软件:TI-RTOS

在 K2H 器件上是否使用 NDK 实现了 TCP/IP 服务器的示例项目?

(我认为以前有一个'Hello World' TCP/IP 服务器示例、但现在找不到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我已将此内容转发给以太网软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我不确定 Keystone II 器件、但最近的 Sitara RTOS SDK (例如 AM57xx)在这里确实具有以下特性:
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_3\packages/ti\transport \ndk\Nimu_ICSS\examples\src\netHooks.c

    Nethooks.c 实际上只是实例化一些属于 NDK 安装的守护程序。 该代码与器件无关。 我想过去、这是 NSP 封装的一部分、不再提供、而是在 RTOS/PDK 传输部分中被测试和示例代码取代。 这个答案应该是 NDK 常见问题解答的一部分、因为我已经看到过很多次了...

    这些服务器非常适合执行快速网络测试、包括性能测试。 匹配的 PC 测试客户端也是 WinTools 文件夹中 NDK 的一部分。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 K2H、您可以查看 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\transport \ndk\Nimu\example 下的 Nimu 示例。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一个链接以下载 pdk_k2hk _4_0_x (我正在使用 pdk_keystone2_3_00_03_15)。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的链接,但我想获得 指向 pdk_k2hk _4_0_x 的链接。  请提供这些信息吗?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提供的链接是 K2HK 的 Processor SK RTOS 安装程序。 安装后、您有多个文件夹、其中一个是 pdk_k2hk_4_0_x pdk_k2hk _4_0_x 没有单独的安装程序

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Eric、我现在举个例子。