我正在使用 AM3358开发一个新电路板、以使用 McASP 子系统实现音频驱动程序、在一些地方、技术参考手册(文献编号 SPRUH73P)不太清楚。
具体而言:
1) 1) 表2-1中所示存储器空间的用途是什么?McASP0数据从0x46000000开始、McASP1数据从0x4600000开始? 它连接到什么? 数据是如何从这个空间传输到 McASP 的?
2) 在22.3.10.2.1节“AFIFO 数据传输”中,它表示“如果主机 CPU 写入写 FIFO,而不受发送 DMA 请求的影响,则 WFIFO 将接受主机写入,直至满。”
AFIFO 在哪里? CPU 写入哪个地址来完成上述操作?
谢谢!