This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDK5718:目标连接错误

Guru**** 2562360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596842/ccs-tmdxidk5718-target-connect-error

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 

我为 AM571x IDK (TMDXIDK5718)制作了示例项目、并在 PDK 中添加了脚本。

我要开始的第一个项目是"GPIO_LedBlink_idkAM571x_armTestProject"。 但是、当我启动它时、我会得到一个 GEL 错误:

 

Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:->>>AM571x Cortex M4启动序列正在进行中... <<--
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL 输出:--> AM571x Cortex M4启动序列完成! <<--
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:--> AM571x Cortex M4启动序列正在进行中... <<---
Cortex_M4_IPU1_C1:GEL 输出:--> AM571x Cortex M4启动序列完成! <<---
C66xx_DSP:GEL 输出:--> AM571x C66x DSP 启动序列正在进行中... <<---
C66xx_DSP:GEL 输出:--> AM571x C66x DSP 启动序列完成! <<--
CortexA15_0:GEL 输出:--> AM571x Cortex A15启动序列正在进行中... <<---
CortexA15_0:GEL 输出:--> AM571x Cortex A15启动序列完成! <<<--
IcePick_D:GEL 输出:IPU RTOS 从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IPU SIMCOP 从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD C66从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT1从等待复位中释放。
IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT2被从等待复位中释放。
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:->>将调试 DPLL 设置配置为1.9 GHZ <<<--
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:>正在设置 DebugSS 1.9GHz ...
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS 跟踪导出时钟(TPIU)完成至97MHz
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS PLL 完成时钟1.9GHz
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:<使用设置 DebugSS ATB 时钟
GEL 输出:380MHz CS_DAP: <使用设置 DebugSS 跟踪导出时钟(TPIU)到97MHz
CS_DAP_DebugSS 完成:GEL 输出:->->打开调试检测所需的 L3_INSTR 和 L3_3时钟<<<< ---
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:--<<< L3仪表时钟被启用>>>--
CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:-->映射计时器支持源到默认内核<<<< ---
CS_DAP_PC:GEL 输出:Cortex-A15 1不处于 WIR 模式,因此无需执行任何操作。
CortexA15_0:GEL 输出:-->>AM571x 目标连接序列开始... <<---
CortexA15_0:GEL 输出:--> AM571x PG2.0 GP 器件<<---
CortexA15_0:GEL 输出:-->正在进行 OPPNOM 的 PRCM 时钟配置... <<--
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:Cortex A15 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:IVA DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL 已锁定、现在解锁
CortexA15_0:GEL 输出:每个 DPLL OPP 0已完成!
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:内核 DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:Abe DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:GMAC DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:GPU DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:DSP DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL 已锁定、现在正在解锁....
CortexA15_0:GEL 输出:PCIe_REF DPLL OPP 0完成!
CortexA15_0:GEL 输出:->>>>OPP 0的 PRCM 时钟配置完成! <<--
CortexA15_0:GEL 输出:-->所有进行中模块的 PRCM 配置... <<---
CortexA15_0:GEL 输出:-->所有模块的 PRCM 配置完成! <<--
CortexA15_0:GEL 输出:--> DDR3初始化正在进行中... <<---
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置正在进行中...
CortexA15_0:GEL 输出:DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...
CortexA15_0:GEL 输出:666MHz 的 DDR DPLL 时钟配置已完成!
CortexA15_0:GEL:执行 OnTargetConnect 时出错():目标无法在
AM571x_TLGC=*(unsigned int *)(base_addr+0x60U)[AM571x_DDR_config.gel:201]
(AM571x_RESET_EMIF_params_ddr3_0x60U)[AM571x_DDR_config_config.gel:201](AM571x_on_startup [AM571x_668_GEL
:466MHz)[AM571x_startup (AM571x_DDR_common_config.gel:466]
)[AM571x_startup (AM571x_DDR_GEL:GEL:466MHz) 


文件:

e2e.ti.com/.../GPIO_5F00_Blink_5F00_Example.zip

可以开始调试,但在函数 Board_initGPIO()中,它将保持无限循环。

为了进行调试、我们使用板载调试器 XDS100V2。

BR

Christoph

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个软件 SDK - Linux 或 RTOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    它是 RTOS。

    我们使用 CCS 7.0.0.00043和 pdk_am57xx_1_0_6。

    此致

    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用 AM5718IDKEVM CCS7.0 、JTAG 是 德州仪器(TI)的内部网 xds100v2板载仿真器。 您是否在 目标配置中选择"IDK_AM571X"作为"板或器件"?

    从我的连接中、我没有遇到任何问题。 我的 CCS 控制台日志随 附在 e2e.ti.com/.../idk571x_5F00_ccs70.txt上。 与您的相比、它看起来多个域 DPLL 已被锁定、GEL 将其解锁并重新编程、包括 DDR:

    CortexA15_0:GEL 输出:   DDR DPLL 已锁定、现在正在解锁...

    您无法重新编程 DDR DPLL、因此出现错误。 您是否从电路板的新电源周期启动 CCS 连接? 您是否已经在 SOC 上运行任何内容(例如、插入 Linux 或 SDK RTOS MLO 引导加载程序的 SD 卡)? 如果是、请移除 SD 卡。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您报告的问题不是由 GPIO LED 示例引起的、而是一些妨碍您从基于 CCS 的 GEL 文件正确初始化 DDR 的问题。 正如 Eric 所解释的、这可能是由于 DDR 中已存在代码(来自 SD 引导或其他一些引导模式)引起的、也可能是由于 DDR 计时配置/电路板问题引起的。

    请提供引导开关设置、并确保 microSD 插槽中未插入 SD 卡。 此外、请确保您遵循此处提供的步骤:
    processors.wiki.ti.com/.../TMDXIDK5728_Hardware_Setup

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul 和 Eric

    感谢您的快速回答。

    我将在星期一向您提供反馈。

    此致

    Christoph