This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:内部 DDR3 PLL 系统中的输入时钟要求

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596741/tms320c6678-input-clock-requirement-in-internal-ddr3-pll-sysbsystem

器件型号:TMS320C6678

您好!

只需快速确认内部 DDR3 PLL 系统中的输入时钟要求。
这是 C6678数据表中的一个片段。 DDR3时钟引脚的要求是40MHz (最小值)、但由于 PLLD、在 PLLM 输入级之前时钟可以小于40MHz。 我在数据表中看不到任何相关限制、因此认为应该可以、但请允许我确认以防万一。 此外、我想知道有关其他 PLL 系统内部(如主 PLL、PA PLL 等)的时钟速度要求/使用说明。  如果您有的话。

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    40MHz 下限与 PLL 无关。 这是与 DDRCLKP/N 引脚关联的 LJCB 时钟输入缓冲器的下限。 使用 C6678时、不能使用比为 DDRCLKP/N 输入指定的40MHz 更低的频率。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、很高兴知道这一点。 感谢您的说明。

    此致、
    Naoki