This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:Debian 闪存问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596768/linux-processor-sdk-am335x-debian-flashing-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

e2e.ti.com/.../kernelBoot_5F00_Error_5F00_Log.txt

e2e.ti.com/.../kernelBoot_5F00_Error_5F00_Log.txt
Nitin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请访问 www.beagleboard.org
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我的错是用 Debian 开始主题行、但即使用其他版本的 Linux、我也会遇到相同的问题(也使用了 TI SDK)、因此不确定是 Debian 还是 BBB 问题。 我怀疑 eMMC 中内核的闪存、因此如何确保在 eMMC 中正确刷写内核、我遵循的过程中是否存在任何缺陷?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是什么? 请说明。 eMMC 刷写过程如下所述: processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide