This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:双摄像头编码

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587937/am5728-dual-camera-encoding

器件型号:AM5728

大家好:

我使用的是 am5728 EVM,我想使用 IVAHD 编码,我可以将其与一个摄像头配合使用,但我不知道如何将其与两个摄像头配合使用,任何人都可以帮助我?

我用了很多时间来帮助我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5728 EVM 板只有一个摄像头接口。 您将如何馈送第二个摄像头输入? 您如何尝试创建用例-通过 gstreamer 流水线或在 V4L2和 DCE 接口层工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我使用 gstreamer 方法推送 NV12数据、现在我使用两个线程创建两个流水线、但只有一个工作。 在每个线程中,我读取不同的文件。  我将 H264数据写入两个文件。 如果我只使用一个线程 、我会获得正确的数据。 如果我使用两个线程,则只有一个线程可以获得正确的数据。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共享您正在使用的 gstreamer 流水线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在时间是23:46、谢谢、我明天将代码放在这里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在两条管线下面尝试了一下、它运行良好-
    gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! 文件链接位置=file1.ts &
    gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! 文件链接位置=file2.ts &
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ////////// 这是我的 buscall.h ///////////////////////

    #ifndef BUSCALL_H
    #define BUSCALL_H

    #include
    #include

    gboolean bus_call (GstBus *总线、GstMessage * msg、gpointer 数据);
    gboolean bus_callTwo (GstBus *总线、GstMessage * msg、gpointer 数据);

    unsigned int MyGetTickCount();
    #endif // BUSCALL_H

    ////// 这是我的 buscall.cpp ////////////////////

    #include "buscall.h"
    #include
    #include
    #include

    gboolean bus_call (GstBus *总线、GstMessage * msg、gpointer 数据)

       GMainLoop * loop =(GMainLoop *)数据;
       开关(GST_MESSAGE_TYPE (消息))
       {

       案例 GST_MESSAGE_EOS:
           fprintf (stderr、"流结束\n");
           G_MAIN_LOOP_QUIT (LOOP);
           中断;

       案例 GST_MESSAGE_ERROR:
       {
           gchar *调试;
           GError *错误;
           GST_MESSAGE_PART_ERROR (msg、&error、&DEBUG);
           G_FREE (调试);
           G_printerr ("错误:%s\n"、错误->消息);
           G_ERROR_FREE (错误);
           G_MAIN_LOOP_QUIT (LOOP);
           中断;
       }
       默认值:
           中断;
       }

       返回 true;




    gboolean bus_callTwo (GstBus *总线、GstMessage *消息、gpointer 数据)

       GMainLoop * loop =(GMainLoop *)数据;
       开关(GST_MESSAGE_TYPE (消息))
       {

       案例 GST_MESSAGE_EOS:
           fprintf (stderr、"流结束\n");
           G_MAIN_LOOP_QUIT (LOOP);
           中断;

       案例 GST_MESSAGE_ERROR:
       {
           gchar *调试;
           GError *错误;
           GST_MESSAGE_PART_ERROR (msg、&error、&DEBUG);
           G_FREE (调试);
           G_printerr ("错误:%s\n"、错误->消息);
           G_ERROR_FREE (错误);
           G_MAIN_LOOP_QUIT (LOOP);
           中断;
       }
       默认值:
           中断;
       }

       返回 true;



    ////////////////////////////////////////////////// 这是我的 encode.h //////////////////////////////////////////////////////

    #ifndef encode_H
    #define encode_H
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include

    int init_encodeTwo ();
    int startEncodeTwo (char *nv12buf,int NV12Len,char *encoddebugf,int* encodeLen);
    void PushBufferEncodeTwo (char *nv12buf,int len);
    char* pullH264EncodeTwo (int* outlen);


    int init_encode();
    int startEncode (char *nv12buf,int NV12Len,char *encodebedef,int* encodeLen);
    void PushBufferEncode (char *nv12buf,int len);
    CHAR* PullH264Encode (int* outlen);

    #endif

    //////////////// 这是我的 encode.cpp ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

    #include
    #include
    #include

    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include
    #include "buscall.h"


    #if 1.
    静态易失性 bool bGstreamerEncodeThreadStarted = false;
    静态易失性 bool bGstreamerEncodeThreadFined= false;

    静态 GstElement *appsrc;
    静态 GstElement *appsink;

    void* GstreamerEncodeThread (void* pThreadParam)

       GMainLoop *LOOP;
       GstElement *管道,*编码;
       GstBus *总线;
       guint bus_watch_id;
       gboolean bLinkOk;

       流水线= GST_F管线_NEW ("mypipeline");
       G_ASSERT (流水线);
       appsrc = gst_element_factory_make ("appsrc"、"mysource");
       G_ASSERT (appsrc);
       编码= GST_ELECK_factory_make ("ducatih264en"、"myence");
       G_ASSERT (编码);
       appsink = gst_elue_factory_make ("appsink"、"mysink");
       G_ASSERT (appsink);

       if (!pipeline ||!appsrc ||!encode ||!appsink)
       {
           fprintf (stderr、"不能 gst_element_factory_make、正在终止\n");
           bGstreamerEncodeThreadStarted = bGstreamerEncodeThreadFined= true;
           返回(void*) 0xDEAD;
       }

       GstCaps * capsappsrc2Jpegenc;//在 appsrc 和 jpegenc 之间
       capsappsrc2Jpegenc = gst_caps_new_full (
                   GST_structure_new ("视频/x-raw "、
                                     "format"、G_TYPE_string、"NV12"、
                                     "宽度"、G_TYPE_INT、352、
                                     "高度"、G_TYPE_INT、288、
                                     "帧速率"、GST_TYPE_FRATE、15、1、
                                     null)、
                   GST_structure_new ("video/x-h264"、
                                     "format"、G_TYPE_string、"NV12"、
                                     "宽度"、G_TYPE_INT、352、
                                     "高度"、G_TYPE_INT、288、
                                     null)、
                   null);

       循环= g_main_loop_new (NULL、false);
       总线= GST_F管线_GET_BUS (GST_管线(管线));
       bus_watch_id = gst_bus_add_watch (bus、bus_call、loop);
       GST_OBJECT_UNREF (BUS);

       gst_bin_add_many (gst_bin (流水线)、appsrc、编码、appsink、NULL);

       bLinkOk = gst_element_link_filtered (appsrc、编码、capsappsrc2Jpegenc);

       if (!bLinkOk){
           G_WARNING ("链接 src 编码\n"失败);
           返回(void*) 0xDEAD;
       }


       GST_ELECK_LINK (编码、应用接收器);
       G_object_set (G_object (appsrc)、
                     "stream-type"、gst_app_stream_type_stream、
                     "format"、gst_format_Bytes、
                     null);

       G_object_set (G_object (编码)、
                    "速率预设"、1、NULL);

       fprintf (stderr、"将 g_main_loop_run 设置为 gst_state_play\n");
       GST_ELECK_SET_STATE (流水线、GST_STATE_Playing);
       bGstreamerEncodeThreadStarted = true;
       G_MAIN_LOOP_RUN (LOOP);
       fprintf (stderr、"g_main_loop_run returned、sterping\n"\});

       //停止要释放的管道
       GST_ELECK_SET_STATE (流水线、GST_STATE_NULL);
       fprintf (stderr、"删除管道\n");
       GST_object_UNREF (GST_object (流水线));

       g_source_remove (bus_watch_id);
       G_MAIN_LOOP_UNREF (LOOP);
       bGstreamerEncodedThreadFined= true;
       GST_OBJECT_UNREF (appsrc);
       GST_OBJECT_UNREF (编码);
       GST_OBJECT_UNREF (appsink);
       GST_OBJECT_UNREF (capsappsrc2Jpegenc);

       返回空;





    bool StartGstreamer()


       unsigned long GtkThreadId;
       pthread_attr_t GtkAttr;

       int 结果= pthread_attr_init (&GtkAttr);
       如果(结果!= 0)
       {
           fprintf (stderr、"pthread_attr_init 返回错误%d\n"、结果);
           返回 false;
       }

       void* pParam =空;
       结果= pthread_create (&GtkThreadId、&GtkAttr、
                               GstreamerEncodeThread、pParam);
       如果(结果!= 0)
       {
           fprintf (stderr、"pthread_create 返回错误%d\n"、结果);
           返回 false;
       }
       返回 true;


    空 PushBufferEncode (char *nv12buf,int len)

       GstFlowReturn;
       GstBuffer *缓冲区;

       Buffer = GST_Buffer_new_allocate (NULL、len、NULL);

       GstMapInfo 信息;
       GST_buffer_map (buffer、&info、GST_MAP_WRITE);

       unsigned char* buf = info.data;
       memmove (buf、nv12buf、len);
       GST_buffer_unmap (buffer、&info);
       RET = GST_APP_src_PUSH_BUFFER (GST_APP_SRC (appsrc)、buffer);

       if (ret =GST_flow_OK){
           printf ("PUSH OK\n");
       }




    CHAR* PullH264Encode (int* outlen)

       GstSample*样本;
       SAMPLE = GST_APP_SINK_PULL_SAMPLE (GST_APP_SINK (appSINK));
       if (采样== NULL)
       {
           fprintf (stderr、"gst_app_sink_pull_sample 返回 null);
           返回空;
       }

    //   printf ("get data\n");
       GstBuffer* buffer = GST_SAMPLE_GET_buffer (sample);
       GstMapInfo 地图;
       GST_buffer_map (buffer、&map、GST_MAP_read);

       char* pret = new char[map.size];

       memmove (Pret、map.data、map.size);
       GST_buffer_unmap (buffer、&map);
       GST_SAMPLE_UNREF (样本);

       *outlen = map.size;
       返回 PRT;


    int init_encode()


       StartGstreamer();

       while (bGstreamerEncodeThreadStarted = false)
           usleep(10000);


       if (bGstreamerEncodeThreadFined== true)
       {
           fprintf (stderr、
                   "GStreamer 线程无法启动、正在终止\n");
           返回-1;
       }




    int startEncode (char *nv12buf、int NV12Len、char *encodebedef、int* encodeLen)



    //   pthread_mutex_lock (&mutex);

       char aaa[352*288*3];
       memset(Aa, 0,352*288*3);
       int Alen = NV12Len;
       memcpy (aa、nv12buf、Alen);

       PushBufferEncode (aa、Alen);

       int len1=0;
       char * buf = PullH264Encode (&len1);

       *编码 Len = len1;
    //   printf ("*encodelen:%d\n"、*encodeLen);
       if (*编码 Len!=0)
           memcpy (debugebodif、buf、len1);
       删除[] buf;

    #endif







    ////第二个流水线
    ///
    ///
    ///
    ///

    #if 1.
    静态易失性 bool bGstreamerEncodedThreadStartwo = false;
    静态易失性 bool bGstreamerEncodeThreadFinishedTwo = false;

    静态 GstElement *appsrcTwo;
    静态 GstElement *appsinkTwo;

    void* gstreamerEncodeThreadTwo (void* pThreadParam)

       GMainLoop *LOOP;
       GstElement *管道,*编码;
       GstBus *总线;
       guint bus_watch_id;
       gboolean bLinkOk;

       流水线= GST_F管线_NEW ("mypipulineTwo);
       G_ASSERT (流水线);
       appsrcTwo = gst_element_factory_make ("appsrc"、"mysourceTwo");
       g_assert (appsrcTwo);
       编码= GST_ELECT_factory_make ("ducatih264enc"、"myencodeTwo");
       G_ASSERT (编码);
       appsinkTwo = gst_elue_factory_make ("appsink"、"mysinkTwo);
       g_assert (appsinkTwo);

       if (!pipeline ||!appsrcTwo ||!encode ||!appsinkTwo)
       {
           fprintf (stderr、"不能 gst_element_factory_make、正在终止\n");
           bGstreamerEncodeThreadStarTwo = bGstreamerEncodeThreadFinishedTwo = true;
           返回(void*) 0xDEAD;
       }

       GstCaps * capsappsrc2Jpegenc;//在 appsrc 和 jpegenc 之间
       capsappsrc2Jpegenc = gst_caps_new_full (
                   GST_structure_new ("视频/x-raw "、
                                     "format"、G_TYPE_string、"NV12"、
                                     "宽度"、G_TYPE_INT、352、
                                     "高度"、G_TYPE_INT、288、
                                     "帧速率"、GST_TYPE_FRATE、15、1、
                                     null)、
                   GST_structure_new ("video/x-h264"、
                                     "format"、G_TYPE_string、"NV12"、
                                     "宽度"、G_TYPE_INT、352、
                                     "高度"、G_TYPE_INT、288、
                                     null)、
                   null);

       循环= g_main_loop_new (NULL、false);
       总线= GST_F管线_GET_BUS (GST_管线(管线));
       bus_watch_id = gst_bus_add_watch (bus、bus_callTwo、loop);
       GST_OBJECT_UNREF (BUS);

       gst_bin_add_many (gst_bin (pipeline)、appsrcTwo、encode、appsinkTwo、NULL);

       bLinkOk = gst_element_link_filtered (appsrcTwo、编码、capsappsrc2Jpegenc);

       if (!bLinkOk){
           G_WARNING ("链接 src 编码\n"失败);
           返回(void*) 0xDEAD;
       }


       GST_ELECT_LINK (编码、appsinkTwo);
       G_object_set (G_object (appsrcTwo)、
                     "stream-type"、gst_app_stream_type_stream、
                     "format"、gst_format_Bytes、
                     null);

       G_object_set (G_object (编码)、
                    "速率预设"、1、NULL);

       fprintf (stderr、"将 g_main_loop_run 设置为 gst_state_play\n");
       GST_ELECK_SET_STATE (流水线、GST_STATE_Playing);
       bGstreamerEncodeThreadStarTwo = true;
       G_MAIN_LOOP_RUN (LOOP);
       fprintf (stderr、"g_main_loop_run returned、sterping\n"\});

       //停止要释放的管道
       GST_ELECK_SET_STATE (流水线、GST_STATE_NULL);
       fprintf (stderr、"删除管道\n");
       GST_object_UNREF (GST_object (流水线));

       g_source_remove (bus_watch_id);
       G_MAIN_LOOP_UNREF (LOOP);
       bGstreamerEncodeThreadFinishedTwo = true;
       GST_OBJECT_UNREF (appsrcTwo);
       GST_OBJECT_UNREF (编码);
       GST_OBJECT_UNREF (appsinkTwo);
       GST_OBJECT_UNREF (capsappsrc2Jpegenc);

       返回空;





    bool StartGstreamerTwo()

       unsigned long GtkThreadId;
       pthread_attr_t GtkAttr;

       int 结果= pthread_attr_init (&GtkAttr);
       如果(结果!= 0)
       {
           fprintf (stderr、"pthread_attr_init 返回错误%d\n"、结果);
           返回 false;
       }

       void* pParam =空;
       结果= pthread_create (&GtkThreadId、&GtkAttr、
                               GstreamerEncodeThreadTwo、pParam);
       如果(结果!= 0)
       {
           fprintf (stderr、"pthread_create 返回错误%d\n"、结果);
           返回 false;
       }
       返回 true;


    空 PushBufferEncodeTwo (char *nv12buf,int len)

       GstFlowReturn;
       GstBuffer *缓冲区;

       Buffer = GST_Buffer_new_allocate (NULL、len、NULL);

       GstMapInfo 信息;
       GST_buffer_map (buffer、&info、GST_MAP_WRITE);

       unsigned char* buf = info.data;
       memmove (buf、nv12buf、len);
       GST_buffer_unmap (buffer、&info);
       RET = GST_APP_src_PUSH_BUFFER (GST_APP_SRC (appsrcTwo)、buffer);

       if (ret =GST_flow_OK){
           printf ("PUSH OK\n");
       }




    char* pullH264编码器 Two (int* outlen)

       GstSample*样本;
       采样= GST_APP_SINK_PULL_SAMPLE (GST_APP_SINK 两);
       if (采样== NULL)
       {
           fprintf (stderr、"gst_app_sink_pull_sample 返回 null);
           返回空;
       }

    //   printf ("get data\n");
       GstBuffer* buffer = GST_SAMPLE_GET_buffer (sample);
       GstMapInfo 地图;
       GST_buffer_map (buffer、&map、GST_MAP_read);

       char* pret = new char[map.size];

       memmove (Pret、map.data、map.size);
       GST_buffer_unmap (buffer、&map);
       GST_SAMPLE_UNREF (样本);

       *outlen = map.size;
       返回 PRT;


    int init_encodeTwo ()

       StartGstreamerTwo();
       while (bGstreamerEncodeThreadStartedTwo = false)
           usleep(10000);


       if (bGstreamerEncodeThreadFinishedTwo = true)
       {
           fprintf (stderr、
                   "GStreamer 线程无法启动、正在终止\n");
           返回-1;
       }






    int startEncodeTwo (char *nv12buf,int NV12Len,char *encoddebugf,int* encodeLen)


       char aaa[352*288*3];
       memset(Aa, 0,352*288*3);
       int Alen = NV12Len;
       memcpy (aa、nv12buf、Alen);

       PushBufferEncodeTwo (aa、Alen);

       int len1=0;
       char * buf = PullH264编码器 Two (&len1);

       *编码 Len = len1;
      printf ("*encodelen:%d\n"、*encodeLen);
       if (*编码 Len!=0)
           memcpy (debugebodif、buf、len1);
       删除[] buf;


    #endif

    //////////// 这是我的 main.cpp ////////////////////

    #include
    #include "buscall.h"
    #include "encode.h"
    #include
    #include
    #include

    文件*fpSrc1=NULL,* fpSrc2=NULL,* fpDst1=NULL,* fpDst2=NULL;



    //////////////////////////// 螺纹1 //////////////////////////////
    void * threadOne (void*){

       fpSrc1 = fopen ("/mnt/1.yuv、"rb");
       fpDst1 = fopen ("/mnt/1.h264、"WB+");
       if (fpSrc1 =NULL || fpDst1 ==NULL){
           printf ("打开错误\n");
    //       返回-1;
       }

       printf ("threadOne\n");
       char encodebefNV121[352*288]={'\0'};
       int 编码 LenNV121 = 352*288;
       int 编码 Len2641=0;
       字符编码 debugf2641[352*288]={'\0'};
       内转台;

       printf("352*288:%d\n",352*288);


       init_encode();

       while (1)
       {
           if (fof(fpSrc1)!=0)
           {
               fflush (fpDst1);
               fclose (fpSrc1);
               fclose (fpDst1);
               printf ("close src1\n");
               中断;
           }

           memset (encodebedefNV121、0、encodeLenNV121);
           memset (encodebedef2641、0、encodeLenNV121);

    //       printf ("read\n");
           RET =fread (encodebedefNV121、1、encodeLenNV121、fpSrc1);
           printf ("读取:%d \n"、ret);

           startEncode (encodebedefNV121、ret、encodebedef2641、encodedLen2641);
    usleep(1000);

           printf ("encodeLen264:%d\n"、encodeLen2641);
           RET =fwrite (encodebedef2641、1、encodeLen2641、fpDst1);
            fflush (fpDst1);
           printf ("写入:%d\n"、ret);
       }



    void * threadTwo (void*){

       fpSrc2 = fopen ("/mnt/2.yuv、"r");
       fpDst2 = fopen ("/mnt/2.h264、"WB+");
       if (fpSrc2 =NULL || fpDst2==NULL){
           printf ("打开错误\n");
    //       返回-1;
       }

       char encodebefNV122[352*288]={'\0'};
       int 编码 LenNV122 = 352*288;
       int encodeLen2642=0;
       char encodebedef2642[352*288]={'\0'};
       int ret=0;


       init_encodeTwo ();

       while (1)
       {
           if (fof(fpSrc2)!=0)
           {
               fflush (fpDst2);
               fclose (fpSrc2);
               fclose (fpDst2);
               printf ("close src2\n");
               中断;
           }

           memset (encodebedefNV122、0、encodeLenNV122);
           memset (encodebedef2642、0、encodeLenNV122);

    //       printf ("read\n");
           RET =fread (encodebedefNV122、1、encodeLenNV122、fpSrc2);
           printf ("read2:%d "、ret);

           startEncodedTwo (encodebedefNV122、ret、encodebedef2642、encodedLen2642);
    usleep(1000);

           printf ("encodeLen2642:%d\n"、encodeLen2642);
           RET =fwrite (encodebedef2642、1、encodeLen2642、fpDst2);
            fflush (fpDst2);
           printf ("write2:%d\n"、ret);
       }



    int main (int argc、char * argv[])


       pthread_t npthId1;
       pthread_t npthId2;
       GST_init (NULL、NULL);
       int ret =-1;


       RET =pthread_create (_npthId1、NULL、threadOne、NULL);
       if (ret!= 0){
           printf ("creat one is error\n");
           返回-1;
       }

       RET = pthread_create (&npthId2、NULL、threadTwo、NULL);
       if (ret!= 0){
           printf ("creat two is error\n");
           返回-1;
       }

       while (1){
           睡眠(1);
       }


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的、但我不知道我可以使用 c 或 c++做什么? 使用 c 我只知道一个流水线,我不知道如何使用 gstreamer 推送两个文件,
    我可以使用两个管道吗? 以及如何实现它? 谢谢。 我的代码在此页面上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个管道:

    [引用 user="abayyyyyyye]GstElement *管道,*编码;
       GstBus *总线;
       guint bus_watch_id;
       gboolean bLinkOk;

       流水线= GST_F管线_NEW ("mypipeline");
       G_ASSERT (流水线);
       appsrc = gst_element_factory_make ("appsrc"、"mysource");
       G_ASSERT (appsrc);
       编码= GST_ELECK_factory_make ("ducatih264en"、"myence");
       G_ASSERT (编码);
       appsink = gst_elue_factory_make ("appsink"、"mysink");
       g_assert (appsink);[/quot]

     第二个管道:

    [引用 user="abayyyyyyye]GstElement *管道,*编码
       GstBus *总线;
       guint bus_watch_id;
       gboolean bLinkOk;

       流水线= GST_F管线_NEW ("mypipulineTwo);
       G_ASSERT (流水线);
       appsrcTwo = gst_element_factory_make ("appsrc"、"mysourceTwo");
       g_assert (appsrcTwo);
       编码= GST_ELECT_factory_make ("ducatih264enc"、"myencodeTwo");
       G_ASSERT (编码);
       appsinkTwo = gst_elue_factory_make ("appsink"、"mysinkTwo);
       g_assert (appsinkTwo);

       if (!pipeline ||!appsrcTwo ||!encode ||!appsinkTwo)

    …………

       bus_watch_id = gst_bus_add_watch (bus、bus_callTwo、loop);
       GST_OBJECT_UNREF (BUS);

       gst_bin_add_many (gst_bin (pipeline)、appsrcTwo、encode、appsinkTwo、NULL);

       bLinkOk = gst_element_link_filtered (appsrcTwo、编码、capsappsrc2Jpegenc);

    .
       {[/报价]

     第二个流水线的编码与第一个流水线匹配。

    您能否将  "编码"名称更改为其他名称、如管道中的编码 Two (GST 元件管道相同)?

    元素应具有唯一的名称。

    遗憾的是、在 gstreamer 教程中、没有在应用程序中运行多个流水线的示例。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我修改了代码,但很抱歉它也不起作用。

    (编码类:1170):glib-GObject-warning **:在转换为"GstAppSrc"时无效的未分类指针

    **(编码类:1170):严重**:GST_APP_SRC_PUSH_Buffer_FULL:断言"GST_is_APP_SRC (appsrc)"失败

    (编码类:1170):glib-GObject-warning **:在强制转换为"GstAppSink"时无效的不可实例化类型“(空)”

    **(编码类:1170):严重**:GST_APP_SINK_PULL_SAMPLE:声明"GST_IS _APP_SINK (APPSINK)"失败

    这是错误消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    我创建了两个 gstreamer 应用程序。 我在 PC 上测试了它们。

    第一个应用程序正在播放此流水线:

    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! autovideosink videtestsrc pattern=1! 自动视频链接

    在 一个线程中播放两个管道。

    e2e.ti.com/.../helloworld.c

    第一个 videotestsrc 元素链接到流水线1中的灌电流。 第二个 videotestsrc 链接到第二个接收器到流水线2。 此行:

     GST_BIM_ADD_许多(GST_BIN (流水线)、
                       流水线1、 流水线2、NULL);

    将这两个流水线连接到一个。

    在这种情况下,您可以使用 Manisha 以这种方式共享的管道:

    gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! filesink location=file1.ts videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! 文件链接位置=file2.ts

    第二个应用程序正在同一应用程序(流水线1和流水线2)中执行两个不同的流水线。

    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! autovideosink videtestsrc pattern=10! 自动视频链接

    GST-LAUNCH-1.0视频测试 src! autovideosink videtestsrc pattern=18! 自动视频链接

    e2e.ti.com/.../hello_5F00_world.c

    正如您在应用程序中看到的、两条管线的状态会分别发生变化。

    在这种情况下、您可以尝试实施 Manisha 的管道:

    gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! 文件链接位置=file1.ts &
    gst-launch-1.0 -e videotestsrc num-buffers=100! 排队! 'video/x-raw、format=(string) NV12、width=(int) 1920、height=(int) 1080、framerate=(fraction) 30/1'! 排队! ducatih264enc! 排队! h264parse! 太棒了! 文件链接位置=file2.ts &

    正如我说过的、我在 PC 上测试了这一点、但您可以使用代码作为参考。

    我需要进行一些更改才能在 EVM 上进行测试。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔