This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:PMIC_INT 使用哪个焊盘

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5718, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570231/am5718-which-pad-to-use-for-pmic_int

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:AM5728TPS22965

您好!  

在 AM5728参考设计中,WAKEUP0焊盘用于 TPS22965上的 PMIC_INT 信号。 但是、在 AM5718 RDK 上、GPIO6_16焊盘用于没有唤醒复用选项的 PMIC_INT。 根据最新的 AM571x/AM572x 兼容性文档、AM5718上的 WAKEUP0焊盘支持唤醒多路复用选项和 GPIO 选项、但措辞不清楚。 根据 BOM 选项、我们的设计需要支持两个处理器、我想查看是否使用 AM5718上的 WAKEUP0引脚、因为 PMIC_INT 会导致任何问题。

谢谢

S.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x IDK 上也使用了 GPIO6_16、因此您可以安全地将 PMIC_INT 连接到此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    我们目前在 PCB 中将 WAKEUP0信号用作 PMIC_INT。 我们宁愿不重新参与设计,因此我想知道使用 WAKEUP0作为 AM571x 的 PMIC 中断是否有任何问题。 最新的兼容性文档和 TRM 显示 WAKEUP0引脚具有 GPIO 多路复用选项。

    谢谢

    S.V.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望这也会起作用。