您好!
很抱歉,我重写了以下整句话,因为我的解释是不恰当的。
我将使用 LM3881来控制 C6657的上电和断电序列。 在断电序列期间、LM3881的源电源将首先断电、并且可能无法执行 C6657的正确断电序列。 在最坏的情况下、每个电源轨之间可能会出现1.8V (或更高)的不适当电压差。 因此、我想在每个电源 IC 的输入和输出之间插入一个二极管。 至少可以将电压差降至二极管的 VF 电平(约0.4V)。 同样、在这种情况下、例如、尽管 CVDD (SmartReflex)为0V、但仍可对 CVDD1 (1.0V)施加0.4V 电压。(CVDD1应首先为0V。) 这种0.4V 的不适当电压差是否可能会损坏 C6657?
此致、
Kazu