This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSDK 2.10的 SD 卡引导中出现问题

Guru**** 2589225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590976/issue-in-sd-card-boot-for-vsdk-2-10

大家好、

我在 VSDK 2.10上启动 SD 卡时遇到问题。 我已执行 Linux 用户指南中提供的所有步骤、但控制台上出现以下错误:

Arago 2013.10 dra7xx-EVM /dev/ttyO0

dra7xx-EVM 登录:root
root@dra7xx-EVM:~# cd /opt/vision_sdk
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk。/camnodes.sh
凸轮器件主要 num 为
Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

Busybox v1.22.1 (2016-03-24 23:54:55 IST)多调用二进制文件。

用法:mknod [-m mode]名称类型 MAJOR MINOR

ls:/dev/cam:无此类文件或目录
root@dra7xx-EVM:/opt/vision_sdk

我列出了/dev/folder 中存在的所有文件,并且 CAM 不存在。 此问题的可能原因是什么? 引导时是否缺少任何步骤?

谢谢、

Aditi Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    是否可以发布"dmesg"命令的输出?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    输出为 attached.e2e.ti.com/.../SDcard_5F00_Issue.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    您可以尝试使用最新的 VisionSDK 2.12吗?

    2.10。 基于旧得多的 Linux 内核3.14、而最新版本使用内核4.4。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前无法转换到 VSDK 2.12。
    因此、2.10版是否存在此问题的任何已知原因?

    我可以从控制台 msgs 中了解到,/dev/dev 文件夹中不存在 cam 文件。 所有其它文件都存在,但 CAM 文件除外,这可能是导致./camnodes.sh 不执行的原因,但我不理解的是,为什么 CAM 文件不会填充到/dev/folder 中? 为什么无法找到连接的摄像机?

    此致、
    Aditi Verma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditi、

    从我在脚本源代码中看到的内容来看,它在/proc/devices 中查找摄像机,然后创建/dev/cam,但出于某种原因,在/proc/devices 中找不到摄像机(我在内核日志中没有发现明显的内容)。

    我已通过 Ping 命令 Linux 视频专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditi、您好、 问题显然在于您需要选择 DTB 文件 才能使用 infoadas DTB 文件。 需要连接 LVDS 摄像头。 在内核启动日志中、您应该会看到用于不同摄像机的 ov1063x 驱动程序探测。 该驱动程序注册/dev/camX 器件。 从 SD 卡引导分区 Nikhil D 中更改 uenv.txt 中使用的 DTB 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    uenv.txt 中的 dtb 文件为:dra7-evm-infoadas.dtb。 这是要使用的吗?
    摄像头也已连接。

    此致、
    Aditi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题已解决。
    我不太确定问题是什么、但我再次将 VISION SDK 安装在新文件夹中。

    此致、
    Aditi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    感谢您确认在重新安装 VISION SDK 后已解决问题、我们现在将关闭此主题。

    谢谢、
    Alex