This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 K2L 中重新建立以太网链路后、数据传输路径不工作

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591746/data-transmit-path-not-working-after-ethernet-link-is-reestablished-in-k2l

运行"Nimu_emacExample_EVMK2LC66BiosExampleProject"时移除以太网电缆、并重新连接。 连接后、似乎没有 数据被传输、但接收路径正在工作。

SendTo()函数没有返回错误,但目标 PC 中没有接收到数据包。

我使用的是 mCSDK 版本   ti-processor-sdk-rtos-K2L-EVM-03.03.00.04。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知雷达团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan Kovachev、您好!

    这对我们来说非常紧迫、您是否有任何新消息?

    需要立即响应