This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:如何在全速模式下测试 USB 眼图

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591478/tms320c6748-how-to-test-usb-eye-diagram-in-full-speed-mode

器件型号:TMS320C6748

TRM 告诉过如何在高速模式下测试眼图、但如何在全速模式下测试眼图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tony

    很抱歉耽误你的时间、我和 USB 专家聊了聊  

    可以找到眼图测试设置  

    USB 标准:全速和低速合规性测试程序。 (图 B-7)  

    如果在器件模式下使用 USB2.0、则需要在 PC 和6748之间放置一个全速集线器、该全速集线器将强制 DSP 进入全速模式。

    如果您要测试主机模式、则将 FS 器件连接到处理器 、并捕获眼图的 SOF 数据包。

    一般而言、当 HS 通过时、我们从未看到 FS/LS 眼图测试失败。 它要求控制器本身出现故障…如果 PCB 足够好、足以通过 HS 眼图、则足以满足 FS/LS 要求。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Mukul