This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GPMC 突发写入 CSWROFFTIME

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595822/am3352-gpmc-burst-write-cswrofftime

器件型号:AM3352

您好!

我已经提供了文档反馈、但希望这样做
确保我们的理解正确。

在突发读取的情况下、
TRM "图7-19。 同步多路(突发)读取"
提及 CSRdOffTime (读取)不包括 PageBurstAccessTime。
CSRDOFFTIME = CSRDOFFTIME0 + CSRDOFFTIME1




而在突发写入的情况下、
"图7-22. 同步多写入(突发写入)"
提及 CsWrOffTime (Write)包含 PageBurstAccessTime。
因此、与 CSRdOffTime (Read)相比、它变得非常长。





我们相信说明性图7-22中提到的 CsWrOffTime
是错误的,它应该比没有 PageBurstAccessTime 的 CSRdOffTime (读取)短?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您已经打开了一个主题为 e2e.ti.com/.../594702的主题
    请勿在此论坛上重复发帖。 在原始主题帖可用时、将立即提供反馈。 当前线程现在将关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢你。
    很抱歉我发布了类似的问题。

    但是、该帖子有两个问题
    因此、我在这里发布是为了避免混淆。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们能否重新打开此帖子?
    如您所见、上述帖子是有关数据表设置/保持时间和的不同主题
    此问题与 TRM 图中的错误略有不同。

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kummi、您是否有任何证据表明该图不正确? 我认为您可能有一个好的点、因为控制信号在突发访问期间会扩展、因此 CSWROFFTIME 的计算方式应与您指出的 CSRDOFFTIME 类似。

    遗憾的是、近期我没有时间在电路板上查看这一点。 您的客户是否在电路板上观察到这一点? 还是根据读取 CS 时间的计算方式进行猜测?

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    非常感谢。

    实际上、我们没有这样的证据、
    客户目前正在设计其电路板。

    此假设基于 CS 读取时间。
    手册中的定义或方程是相同的
    CS 读取时间以及写入时间。
    因此、我们假设该图7-22不正确。

    此致
    库米