This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:KeyStone SERDES (PHY-B)近端 loobpack

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595313/tci6638k2k-keystone-serdes-phy-b-near-end-loobpack

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我在 Keystone SERDES 上使用了远端并行环回(LB_FEP)模式。

但我无法设置近端串行环回(LB_NES)模式。

根据 SERDES 用户指南、我只需在  Lane_000中将 NES_LB_ENA_O 设置为0x1。

对于 LB_FEP、我在 k2serDES_config()函数中添加了设置序列。

我应该将设置 NES_LB_ENA_O 的行放在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个 SDK 版本?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚从 Git 下载了 Keystone U-Boot。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此处提供了一个官方 Linux SDK:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请使用此版本的 u-boot。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我从 SDK 中发现、SERDES 用户指南中有关 NB_NES 配置的说明仅适用于 PCIe 情况。 应在文档中更新 NB_NES 的使能寄存器。 使用 SDK 函数设置 NB_NES 时成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享。

    此致、
    Yordan