This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:确认 TI 是否为具有 AUDK2G 的 K2G EVM 提供 SDK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AUDK2G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570703/66ak2g02-confirm-whether-ti-provide-the-sdk-for-k2g-evm-with-audk2g

器件型号:66AK2G02
主题中讨论的其他器件:AUDK2G

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。
[问题]
TI 是否为具有 AUDK2G 的 K2GEVM 提供 SDK?
我知道 TI 提供了如下 SDK、但我找不到 AUDK2G 的使用 Wiki 或文档。
www.ti.com/.../processor-sdk-k2g

此外、根据这篇文章、TI 似乎会为此卡提供特殊的 SDK。
e2e.ti.com/.../2011125


如果是、您会告诉我状态吗?

如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    如果您可以指定哪个操作系统以减少混乱、那将是不错的选择。

    在 Linux 中、适用于 K2G 的 ProcSDK 版本支持 McASP 驱动程序。 如果您看一下 keystone-k2g-evm.dts 设备树文件、则会提供 McASP、sound0和简单音频卡配置。 使用 aplay 实用程序测试声卡。

    如果这回答了您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    我们已使用 SDK 的 addon 文件夹中添加的 AUDK2G 驱动程序将基本驱动程序集成到 Processor SDK RTOS 中、以访问音频子卡上的功能。 SDK 中当前集成的示例使用音频子卡执行8通道模拟音频回路:

    您可以在以下 wiki 文档中找到此功能的详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_AUDK2G_AddOn

    数字环回示例很快将集成到 SDK 中。

    e2e 线程上讨论的音频 SDK 专门面向希望利用高性能音频框架的客户、该框架允许用户对 DOLP/DTS 内容进行编码和解码、并运行性能音频算法(ASP)、如虚拟化等、如下所述:
    processors.wiki.ti.com/.../DA8xx_ASP_Programming_Interface

    2017年第2季度、DA10x 的客户应该可以使用此产品。 如果您对该产品感兴趣、请联系您当地的 TI 联系人。


    希望这对您有所帮助

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的宝贵意见。
    我想知道有关编目器件的信息。
    您是否计划为 AUDK2G 添加除数字回送之外的其他示例代码/演示?

    如果您有任何问题、请告诉我。
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    对于 AudK2G、当前计划是利用 MCASP LLD 和 AUDK2G 软件驱动程序仅支持模拟和数字回路代码。 所有应用级功能都将使用 Audio SDK (基于 RTOS)提供。

    除了 K2G EVM 的音频子卡支持外、我们还计划支持基于圆形麦克风的 TI 设计、该设计应在2017年第1季度末推出。 如需更多信息、请联系您的 TI 联系人。

    如果您有特定的用例、我们可以提供更多示例、请告知我们、我们可以评估这些示例并尝试将其添加到 SDK 中。

     

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的评论。
    我的客户希望评估自适应噪声控制。
    但我们现在没有关于该信号流的详细信息。

    此致。
    Kaka