This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:安全加速器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570461/am5728-security-accelerators

器件型号:AM5728

TI 网站在 TI 572x 的方框图和数据表中指出了以下受支持的安全加速器:

  1. AES

  2. MD5 (已在一个位置看到但未在另一个位置看到)

  3. SHA (128/256)

  4. 3DES

  5. 设计

  6. RNG (或 TRNG)。  

    我发现不支持 SNOW 3G、LTE 的 AES 或 ZUC。  

是这样吗?  我们本希望支持 LTE。

巴托

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请安全专家发表意见。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    巴托、

    您在 TI 网站上看到的是准确的、这6种算法正是 AM572x 加密加速器支持的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是否有对我提到的其他处理器的 DSP 支持:  66xx 处理器上是否有针对 SNOW 3G、LTE 的 AES 或 ZUC 的库支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定。 您可能希望在 DSP 论坛上提问。 此论坛仅支持 Sitara 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    箱、
    他正在谈论 AM57x 中的 DSP。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我不知怎么说、这意味着 C6x DSP 器件、而不是 AM57x……

    我不确定我们是否在 DSP 上提供加密加速器支持、我将在内部询问并进行更新、尽管我对此非常怀疑、因为我们已经在 Linux ARM 上提供了加密加速器支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不清楚。  我认为您没有用于 DSP 的安全加速器、但我希望您仍然可以使用一些 DSP 代码来实现它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我将在内部检查的内容-如果我们有支持 AM57x 上的加密加速器的 DSP 库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴托、

    我们没有支持 LTE 这些算法的 DSP 库。