This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:PCIe 端点

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596611/linux-66ak2h12-pcie-endpoint

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

大家好

 我在 myPC 中使用66ak2h12板作为端点。在 u-boot 期间、我将 PCIe 初始化为端点。

但我不知道,如何在 Linux 中设置 PCIe 条。如何配置内核和 FDT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于设置栏、您应检查以下来源:
    drivers/PCI/控制器/PCIe-designware-ep.c
    驱动程序/PCI/控制器/PCI-keystone-dw.c
    以及相应的接头。

    此致、
    Yordan