This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66ak2e05:66ak2e05

Guru**** 2587645 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591215/66ak2e05-66ak2e05

器件型号:66AK2E05

您好!

对于66ak2e05 、"数据包加速器"具有条目:

2.3使用 低级驱动程序对数据包加速器2进行编程。

也就是说 、加载到 PA2 PDSP 中的固件映像由 TI 在 MCSDK 中提供、不支持自定义固件。

发货前的芯片是否在 PA2 PDSP 中加载了 IT 固件?

这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价]发运前的芯片是否已将其固件加载到 PA2 PDSP 中?[/报价]
    不需要、您需要下载处理器 SDK (RTOS)构建并将 PA 加载到电路板上。 有关信息、请参阅以下 wiki:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_PA

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 我有芯片66ak2e05

    2) 2)我具有以下值:

    C:\ti\mcsdk_3_01_04_07\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv\pa\nss_if.h (196):#define nss_pa_NUM_PDNSS_PA_NUM_PDSPS_Gen2   

    C:\ti\mcsdk_3_01_04_07\pdk_keystone2_3_01_04_07\packages/ti\drv\pa\nss_if.h (199):#define NSS_PA_NUM_PDNSS_PA_NUM_PDSPS_Gen1   

    我的操作系统与 MCSDK 不同。

    我应该使用什么值?

    谢谢、