This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DM388]关于 DDR3的电源仪表板问题。

Guru**** 2562980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596502/dm388-power-dashboard-issue-about-ddr3

Thread 中讨论的其他器件:DM385

您好 TI:

我们在下面看到了 dm385电源仪表板。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/File:DM385_PowerSpreadSheet_Ver1_00_Release.zip。

这只是一个问题。

此电源仪表板是否仅包含 DDR 功耗或 DDR 控制器?

在深度睡眠模式中、EMIF_0仅为15mW。

在深度睡眠模式中、DVDD_DDR 变为0mW。

但 DDR 需要保持自刷新模式。

我们不明白为什么 DVDD_DDR 在深度睡眠模式中可以变成0mA。

谢谢

Darkhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑屏、您好!

    [引用用户="dark HOO"]

    在深度睡眠模式中、DVDD_DDR 变为0mW。

    但 DDR 需要保持自刷新模式。

    我们不明白为什么 DVDD_DDR 在深度睡眠模式中可以变成0mA。

    [/报价]

    在深度睡眠模式中、DM38x 器件实际上没有 DVDD_DDR 电源轨的任何功耗。 EMIF_0 15mW 来自 CVDD 电源轨。

    但请记住、DDR 存储器芯片在自刷新模式下具有自己的功耗。 此功耗将添加到 DVDD_DDR 中、您必须在 DDR 存储器芯片数据表中检查此功耗。

    此致、
    帕维尔