This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更新 UCD 模块时出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570607/problem-with-update-ucd-module

大家好、

我的板是66K2H14修订版4。 我尝试找到它的 IP 地址,但看到"SOC 电源故障",我尝试根据 "bmc TOOL_ucd_update_guide"文件更新 UCD 模块,但我遇到了一些问题:

*我的 PC 是64位,pyserial 只是32位,我安装了 python 2.7.11,但我无法安装 pyserial 2.6,我搜索了很多,但我找不到任何好的东西。

*我已卸载 python 2.7.11 64位并安装 python 2.7.11 32位 ,然后我也可以安装 pyserial 2.6。

*一切都很好,我发现 bmc_tool.py 文件有问题,我运行它,我可以找到当前 UCD 模块版本的版本 ,但我无法更新 UCD 模块,它有一些错误

我不知道我想出现的问题是什么:

1-我的 PC 是64位,但我安装了32位 Python -->如果我想安装64位 Python,我如何安装32位的 pyserial?

2-文件“bmc tool.py”是旧的,我不知道在哪里可以找到新版本的文件! 您能否向我发送66K2H14修订版4的最终版本?

最后、如果您有一些建议、请告诉我吗?

此致

Matin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最终可以在64位 Python 上安装 pyserial、但仍然有错误、UCD 模块尚未更新。

    下面附上了该错误

    请帮助我解决此问题。

    此致

    Matin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matin、

    请尝试使用安装工具并使用提供的文件版本操作的计算机。  正确应用时、此变通办法是稳健的。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    现在一切都好了,我设置了 Python、Pyserial 和... 。 一切都好、但我有上面提到的错误。
    没有人可以帮助我? 我发生电源故障、无法运行电路板!!! 为什么我有上面显示的误差? 我花了两周时间来解决这个错误,但是它还没有解决:(
    Matin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matin、

    请查看此主题、其中出现了与您类似的问题、并克服了该问题:

    https://e2e.ti.com/support/dsp/c6000_multi-core_dsps/f/639/p/491252/1798301#1798301。

    此外、请务必使用日期为2016年的 bmc_tool.py 文件。  众所周知、最初随 EVM 提供的较旧版本存在缺陷、会导致错误成功。

    Tom