This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:无法连接仿真器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596254/ccs-am5728-cannot-connect-emulator

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

最近、我设计了基于 AM5728的电路板 、原理图与5728 EVM 相同。 当我使用 CCS5.4和 XDS560V2 进行仿真时、但无法连接、而相同的操作可以连接 EVM 板。 CCS 警告消息如下。

 IcePick_D:  写入 寄存器 IP_TAP_CNTL_4时出现问题: (错误 -1013 @ 0x24) 无法  访问 器 件寄存器。  重置  设备、  然后重试  此操作。  如果 错误 仍然存在、 请确认 配置、 对  电路板进行下电上电和/ 或 尝试 更 可靠 的 JTAG 设置 (例如 、较低 的 TCLK)。  (仿真 包 6.0.222.0)  
IcePick_D: GEL:   执行 OnTargetConnect ()时出错: 目标 无法  写入 寄存器 IP_TAP_CNTL_4
在 IP_TAP_CNTL_4=writeBackValue [AM572x_ICEPickD_Utility.gel:18]
在 ReleaseWIR_IPU_RTOS () [AM572x_ICEPickD_Utility.gel:42]
在 OnTargetConnect()
CS_DAP_DebugSS:  连接   到目标时出错: (错误 -241 @ 0x0)  无法     访问路由器子路径。      可能 发生了安全错误。  (仿真 包 6.0.222.0)  

我重置电路板并 重试  此操作、 这种现象保持不变。  电源和 晶振 都正常、 原理图与5728 EVM 板相同。  那么、这可能是什么问题?