This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:IDK EVM 上的调试控制台问题

Guru**** 2563500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596591/linux-am5718-debug-console-issue-on-idk-evm

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:DRA726

工具/软件:Linux

哪个端口用于串行控制台? ttyUSB0或 ttyUSB1?

因为我不知道我尝试了哪一个

当我键入时、电路板将重新启动。

我使用的是 ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.03.00.04随附的 rootfs 和 u-boot

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Michel Catudal"]当我键入 return 时,两个主板都将重新启动。

    您能否提供更多详细信息:

    您的主机上运行的是什么软件?

    您使用什么终端?

    什么是终端设置?

    您是否看到任何消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才提到的 RT Linux。 我只是想对 QSPI 进行一些测试、然后我们才会收到采用 DRA726的新生产板。
    我使用标准波特率为115200的 minicom

    我没有看到任何消息、只要按"返回"、就会重新启动。

    我还尝试使用非 RT SDK、除了 Weston 对该 SDK 进行了轰炸之外、结果相同。

    UART、ttyUSB0或 ttyUSB1上有哪一个? 我们是否需要做一些特殊的事情、例如禁用共享相同 USB 连接的 JTAG 调试器? 如果是、如何操作?

    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经要求工厂团队看看这个。 他们将在这里作出回应。