This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:客户需要有关 DLPC150接口的帮助

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372, DLPC150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569324/am4372-customer-needs-help-interfacing-to-dlpc150

器件型号:AM4372
主题中讨论的其他器件: DLPC150

您好、支持团队

我的客户正在构建一个需要将 AM4372连接到 DLCP150器件的系统。 他们有两个重要问题、

他们如何为 DLPC150设置视频流、是否有任何有关如何设置的指导、例如文档参考设计、应用手册? 他们的问题是、有太多不同的选项、并且由于这些模块被引用但未实现、因此会对它们产生混淆。

最重要的是如何设置计时器来创建 DLPC150编程人员指南第39页所需的脉冲序列

DLPC150编程人员指南(修订版 A)(dlpu031a.pdf)

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外一位信息、客户希望使用命令0xF6、如 DLPC150编程人员指南"通过具有外部触发器输入和24位 RGB888数据格式(0xF6)的并行端口接口进行流式传输"的第2.5.4节所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否完全理解故障分析申请问题、软件将如何完成工作。

    最重要的是、这可以完成、还是更适合 FPGA 的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其转发给工厂团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队

    为了简化问题、我能否创建一个与驱动 DLPC150的视频流同步的脉冲流?

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将请求上报给工厂团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    来自工厂团队的反馈是、他们不知道使用 Sitara 处理器和此 DLP 数字控制器的任何现有设计。 建议您尝试查看是否可以从 DLP 论坛 获得一些指导:e2e.ti.com/.../94