This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:TMS320-XDS100-V3仿真器

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594596/re-tms320-xds100-v3-emulator

主题中讨论的其他器件:66AK2G02、DA8XXMarcelo-请将您的问题发布到 C67x 器件论坛:
e2e.ti.com/.../115

谢谢
Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我想更换一个旧的 DSP (TMS320DA708B)问题是我可以找到一个新的 DSP。 我找到了一个新的 onw、但 DSP 的标记是 TMS320DA788E、那么您是否了解它的兼容性?? 应用程序是相同的、按原理图来说是相同的。
    可以帮帮我吗?
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcelo、

    DA7xx 系列适用于经性能音频认证的器件、这些器件在公共论坛上不受支持。 您能否联系您当地的 TI 联系人/销售人员以获得此处所示的较新音频 DSP 器件的建议:
    www.ti.com/.../gencontent.tsp

    我们拥有基于 C674x DSP 架构的较新 DA8xx 器件(ti.com)and 上提供的与 OMAPL137类似的架构)基于 C66x 架构的 DA10x 器件(与 TI.com 上的66AK2G02类似的架构)、可能适合您的应用。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcelo、您正在制造什么类型的产品(一般回答是可以的)?  您正在使用哪些编解码器(Dolby 等)?

    正如 Rahul 所说的、DA7xx 系列有一些后续产品、但我们推荐哪一款产品高度依赖于我刚才问的问题。