This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368电阻器将420升至420

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570405/tms320dm368-dm368-resizer-upscaling-420-to-420

器件型号:TMS320DM368

我想在单冲模式下使用 DM368电阻器模块将 NV12 (半平面)格式的 YUV 4:2:0图像从320x180转换为1280x720分辨率。 我正在使用 DVSDK-4_02_00_06 (psp03.01.01.38)中的 do_resize_420_420示例。 为了提高图像的质量、我必须更正示例代码中看起来像错误的内容:当请求输出缓冲区时、缓冲区大小应使用 output_width 和 output_height、而不是 input_width 和 input_height。 更正后、调整大小操作完成、代码中没有错误、但调整大小的图像不好:清晰通道正常、但看起来像未执行色度通道的调整大小、因此输出图像的颜色混乱。 什么会导致电阻器跳过 UV 通道的大小调整而驱动器不向应用报告任何错误?

谢谢、

弗朗西斯科·拉夫拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究这个问题。

    我还建议您搜索较旧的 e2e 线程以查找类似问题

    谢谢你

    Cesar