This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:C6748音频演示

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596521/starterware-tms320c6748-c6748-audio-demo

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Starterware

您好!

是否有用于 EDMA 和 McASP 的音频演示? 我真的不理解 starware 中的 mcaspPlayBk 项目?

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至 C67x 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、

    是的、我们有一个基于 Starterware 的 MCAASP + EDMA 实现。 您可以在此处找到详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../McASP_FAQ_for_OMAPL13x_C674x_devices

    请注意、我们在该器件的 SDK 中提供了基于 RTOS 的实现方案、其中包含 MCASP 和 EDMA LLD。 但对于裸机、您可以参考该示例

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的回复、我认为这会有所帮助。

    BR、
    插孔