This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSP 上的 DMA

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570732/dma-on-dsp

大家好、

我使用的是 VISION SDK 2.11。 我希望访问以下代码的 DMA

对于(i =0;i < 450;i++)

对于(j =0;j<1800;j++)

 dest[i*1800*3+j]= src[i*1800*3+j]*arr[j];


我想通过 DMA 访问存储器、例如 src 存储器和 dest 存储器。

如何通过 DMA 访问源地址,以及如何处理该地址,然后处理如何通过 DMA 存储在目标上。

请指导我访问 DMA 并为其提供解决方案。

此致、

Poonam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Poonam、您好!

    您能否分享这是哪个器件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    它是 TDAX 2.11版。

    此致、
    Poonam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    它是 TDAX vision SDK 2.11版。

    此致、
    Poonam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其移至器件论坛。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VSDK 专家已收到通知。 他们将在这里作出回应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、

    为什么以及如何使用 DMA?  CPU 对 RAM 的访问速度已经最快、可以进行计算、并以相同的高速保存到新位置。 我看不出您如何在这里涉及 DMA。

    此致、

    STAN