This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:eMMC SYSBOOT 配置

Guru**** 2541030 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569200/am3354-emmc-sysboot-configuration

器件型号:AM3354

大家好、

我在我的设计中使用 AM3354并将4GB eMMC 连接至此、我能够检测 eMMC 并在其中进行了分区 、并且能够使用 SD 卡模式引导我的系统、但不能在 eMMC 模式下引导。 请指导我使用 eMMC 引导系统的过程、并告诉我引导引脚配置。

我使用以下配置通过 eMMC 引导系统。

AM335x_BOOT0---- 逻辑0

AM335x_boot1 ------ 0

AM335x_boot2 --- 逻辑1

AM335x_BOOT3 --- 1

AM335x_BOOT4 -------- 1

AM335x_BOOT5---- 0

AM335x_BOOT6 -------- 0

AM335x_BOOT7 -------- 0

AM335x_BOOT8---- 0

AM335x_BOOT9--- 0

AM335x_BOOT10--- 0

AM335x_BOOT11--- 0

AM335x_BOOT12--- 0

AM335x_BOOT13--- 0

AM335x_BOOT14--- 1

AM335x_BOOT15--- 0

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    eMMC 存储器连接在哪个 MMC 端口上? 请参阅 AM335x TRM 修订版 O 中的表26-7。另请阅读同一文档中的第26.1.7.5节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速响应。

    是的、我使用 MMC1端口连接 eMMC。


    谢谢、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、您应该能够使用这些 SYSBOOT 设置从 eMMC 引导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    可以,但在这种情况下,我无法直接从 eMMC 引导。

    在这里、我尝试了两种情形。
    1.从 SD 卡引导正常(uboot 和 rootfs)
    2.从 SDcard 进行 uBoot,然后我连接了 rootfs 文件的 eMMC,然后它正在引导。
    3.从 eMMC 引导(uboot 和 roots)不起作用。

    从 rootfs 中,我可以使用 eMMC 引导,但使用上述引导引脚配置无法引导 uboot 级别,您能否指导我从 eMMC 引导。

    谢谢、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有不成功引导的日志文件? 如果是、请将其发布。