This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:DSP 内核的完整器件型号

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/592022/66ak2h14-complete-part-number-of-dsp-core

器件型号:66AK2H14

您好!

我在 其中一个项目上使用的 KeyStone II 处理器的器件型号为66AK2H14BAAWA24。 请告诉我此器件中使用的 DSP 内核的完整器件型号。

在所有文档中、我只能找到一半的器件型号:TMS320C66x。

我之所以需要它、是因为在 第11页的硬件设计指南(SPRABV0)中、建议访问链接( http://www.ti.com/processorpower)以查找合适的电源设计。

此链接需要选择精确的 DSP 内核器件型号。  

谢谢、此致、

Madhu Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此事转发给 SoC 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    该链接是 KeyStone I 设计指南中的一个延续。 链接所针对的网页尚未更新以包含 KeyStone 2器件。 有关电源设计的更多信息、请查看 K2E 网页上此处的 TI 参考设计。 确保下载 并安装66AK2H14的功耗模型。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    我可以考虑 K2H EVM 吗? 因为我使用的处理器低于 K2H……

    此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    对于电源、我不建议遵循 K2H EVM 上的设计示例。 该 EVM 是在 K2H 的器件周期早期开发的、其中包括一些在最终器件发布后不需要的元件。 与 K2E 相关的电源的 TI 参考设计将为您的设计提供更清洁、更易于管理的电源解决方案。 您可能需要根据功耗模型电子表格调整一些电源组件、但有些器件支持更高的功率、可在设计中替代。

    此致、

    Bill