This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C6747

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596487/ccs-tms320c6747

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用   装配在 D.Module2.Base-P 和 Code Composer Studio 5.3.0.00090v 中的'D.Module2.C6747'和'ADDA500K16'。

当我按下"RESET"或"SETUP"按钮时、我希望在不使用 CCS 的情况下运行、该按钮位于"D"模块2基-P"。

但我不知道如何修改 CCS 设置。 那么、如果我想高于运行模式、它只是修改 CCS 设置还是其他设置?

希望您能及时答复。

谢谢、Shion。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shion、

    我相信您要做的是在不连接 CCS 的情况下运行 D.Module2板、这意味着从板载闪存运行。 如果您不想这样做、请为我再次解释。

    当您使用 CCS 连接到目标时、通常会有一个 GEL 脚本自动运行以初始化 C6747、可能还有电路板上的某些器件。 此初始化必须由程序完成、因此需要将 GEL 文件中的这些功能复制到您自己的程序、并在写入闪存之前在该程序中进行测试。 以这种方式进行测试时、您需要从目标配置文件中删除 GEL 文件并重置 C6747、然后通过 CCS 在 C6747上连接/加载/运行以确认新程序正常工作。

    看起来、D.Module 板包含软件实用程序。 这些应该包括用于将验证的程序编程到闪存中的软件。 编程到闪存中后、您将能够在没有连接 CCS 的情况下运行。

    此致、
    RandyP