This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650DK:如何在使用 cc2650进行开发时将消息打印到控制台? System_printf()不能运行和阻止蓝牙。

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569909/ccs-cc2650dk-how-can-i-print-messages-to-console-while-using-cc2650-for-development-system_printf-doesn-t-work-and-blocks-bluetooth

器件型号:CC2650DK

工具/软件:Code Composer Studio

我无法使用 System_printf()来调试消息并将其打印到控制台。 在 CC2650板中进行开发时、最佳调试做法是什么? System_print()在我的情况下体积大且无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您说您不能、您意味着您不想或它不起作用吗? 如果您在.cfg 文件中使用 SysMin、则会进入可从 Tools->RTOS Object Viewer (ROV)查看的内部缓冲区。 您可以在.cfg 中改用 SysStd、然后将其转至 CCS 控制台。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,感谢您的回答。
    我是说我不能。 如果我使用 system_printf(),则蓝牙不起作用。 我怎么能轻松实现它。
    我不熟悉 cc2650。 您能说我如何更改.cfg 文件吗? app_ble.cfg 文件仅扩展 cfg 文件 ofcc2640

    utils.importFile ("../../../../../src/common/cc26xx/kernel/cc2640/config/cc2640.cfg);
    /*
    *扩展 cc2640配置
    *

    我应该在此处添加脚本吗? 或编辑此处导入的文件?

    提前感谢、
    Zubair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zubair、

    您是否能够构建/运行 SDK 中包含的其中一个蓝牙示例?

    System_printf()在该示例中是否起作用? (如果不使用 System_printf ()、也可以使用其他输出方式?)

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。

    是的、我可以构建运行蓝牙示例。 但是 system_printf()不能用于这些示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪一个示例? 假设正在使用 SysMin、您是否已检查 Tools->ROV->SysMin 输出窗口?