This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:双显示器导致触摸屏问题#39

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589309/linux-dra722-dual-displays-lead-to-touchscreen-s-problem

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

您好!

我的项目要求显示两个 LCD、但当 我使用两个 LCD 时、触摸屏无法工作。两个 LCD 的连接器 ID 为4和16、详细信息是 当我运行"Weston --tty=1 &"以启动 Weston 时、触摸屏无法工作、如果我运行"Weston - tty=1 --connector=4"或"Weston --tty=1 --connector=16"要启动 Weston,触摸屏可以 正常工作,但另一个 LCD 无法再具有 Weston 的输出。您能给我一些建议吗?我正在使用内核3.14、SDK 7.04.00.03、Weston 1.9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给 Weston 专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samgyung、

    请更详细地描述设置:
    1.如何连接两台显示器?
    2.您使用的是 J6 EVM 吗?

    我们从未验证过这种情况、我不确定这是否有效、但我想了解您的设置、以便我们可以复制。

    为了让您知道、该 SDK 的最新版本称为 Processor SDK Linux Automotive 3.02.00.03。
    我们强烈建议您选择较新的 SDK、因为它包含所有组件的版本升级、并且是默认支持的版本。

    发布链接: processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samgyung、

    您能告诉我们您的反馈吗?
    您是否能够尝试使用最新版本的 SDK、是否仍然需要该问题?

    发布链接:processors.wiki.ti.com/.../Category:Processor_SDK_Linux_Automotive

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik:

    我很抱歉这么晚才回复你,这似乎是我的问题,感谢你的帮助和耐心,谢谢!祝你度过美好的一天!