This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415T:需要以太网芯片组来连接 TMS320C6415T

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6415T, TM4C129XNCZAD, DP83816, DP83815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596694/tms320c6415t-need-ethernet-chipset-to-interface-to-the-tms320c6415t

器件型号:TMS320C6415T
主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZADDP83816DP83815

您好!

 我有一个使用 TMS320C6415T 的现有设计、我需要在此   设计中添加以太网功能。 我已经将3个 TMS320C5510连接到其中一个 EMIF。 哪种芯片/芯片组最容易集成到支持以太网的设计中?

谢谢!!

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    您可能需要考虑使用以太网控制器(可能是 EMAC+PHY)将以太网功能添加到您的设计中。 该控制器具有并行 IO 总线、可与 C6415器件连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg、

    您还可以考虑使用 TM4C129XNCZAD。 它具有一个@ 120MHz 的 ARM Cortex-M4F 内核、其中集成了以太网 MAC+PHY。 它可能不是成本最低的解决方案(1k 定价下为~ 10美元)、但它可能是最简单的解决方案之一。 它可以让您替换 C5510中的一个、但这可能会增加工作的复杂性。

    我们还提供 DP83815和 DP83816、这些器件与 Senshil 所推荐的集成 MAC+PHY 更加一致。 它们将使用 PCI 总线连接到 C6415T。 如果您需要非常高速的数据路径、这些路径可能比 TM4C129更适合您。

    此致、
    RandyP