This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:8250_OMAP 驱动程序和 RS485

Guru**** 2547290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570778/linux-8250_omap-driver-and-rs485

工具/软件:Linux

8250_OMAP 驱动程序是否支持 RS485 TX 使能引脚控制? 如果没有、如何使用 OMAP-serial 驱动程序?  我使用内核4.4.419。