请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 我们将同时运行两个 MPU 内核(A15)、并且内核0任务必须实时运行、而内核1任务不必如此。 我们预计内存事务将成为瓶颈、我们不希望内核1事务抑制内核0事务。
如果 EMIF FIFO 已满、我们希望暂停在内核1上运行的任务、从而使内核0在一段时间内垄断对存储器的访问。 那么、是否可以监控 EMIF 模块上 FIFO 的电流电平?
另一种解决方案可能是对来自内核0、内核1和 DMM 的事务进行优先级排序、因此内核1事务的优先级最低。 我没有找到一种方法来实现它、但可能有任何方法?