This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:硬件复位后 GPIO 引脚的初始状态和方向

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596680/tms320c6713b-initial-state-and-direction-of-gpio-pins-after-hardware-reset

器件型号:TMS320C6713B

你(们)好

HD14被下拉 是为了禁用 HPI 并使用 GPIO 引脚、我想知道硬件复位时和之后 GPIO 引脚的实际(默认)状态是什么。  在我看来、C6713规范在这方面似乎有模糊之处。

谢谢

Daniel

Sherbrooke 的 U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    所有引脚在 POR 期间为三态。 IPU/IPD 在 POR 期间激活、复位期间和复位后的状态将相同。 您可以在数据手册的 GPIO 端子功能中找到内部拉电阻状态。

    此致、
    SENTHIL