This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:持续的 SATA 写入速度

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591425/tms320c6748-sustained-sata-write-speeds

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

您好!

我四处寻找、找不到有关 C674x 系列的持续 SATA 写入速度的任何信息。  是否有任何基准测试数据显示最大持续写入速度?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n`t C674x 上的最新软件产品、我们不支持 SATA 驱动器。 但是、SATA 驱动程序支持 DSP BIOS PSP 1.30.1、并且通过 RTOS 驱动程序提供 SATA 写入速度。 您可以通过下面提供的链接访问此数据:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这是很好的信息... 但是、我真正需要的是、是否有 显示吞吐量与 CPU 负载间的实际测试数据。 与 AM18xx/OMAPL138的可用功能相似

    此致、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Jake
    这个线程是按我的方式发送的、我基本上重新确认了 Rahul 在这里提到的内容、我们针对 C674x 拥有的唯一数据是在提供的链接 Rahul 中的 OMAPL138 BIOSSP"数据表"中捕获的内容。
    OMAPL138上运行 DSP 端驱动程序的数据-与 C6748/6/2系列相同,因此吞吐量是相同的。
    数据似乎也是随相应的 CPU 负载提供的,第26/27页。