This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:SimpleLink 导致工程导入失败

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570216/rtos-cc2650-simplelink-causing-a-project-import-to-fail

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

嗨、大家好、

当我尝试通过 Resource Explorer 将演示项目导入 CCS 时、我遇到以下错误:  

导入工程时出错。 错误:无法识别 product-type "com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink"-创建此项目之前、请至少安装一个此类型的产品。

我安装了 BLE 堆栈(由于我的版本太新、我必须手动找到正确的 XDCtools 版本。)

是否有人可以将我指向缺失的文件/下载?

有什么想法吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是通过 View->Resource Explorer 导入、还是通过 Project->Import CCS Project 导入(并导航到该项目)。 如果是后者,您使用的目录是什么? 您能否附加导入窗口的快照(您可以检查和导入的所有项目的快照)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请确保在"RTSC"子类别下选择了适当的 TIRTOS (以及所需的其他软件)。


    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有3个不同版本的 SimpleLink、但显然不是正确的版本、因此我找到了我需要的版本、似乎已经修复。 谢谢!