请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 技术参考手册的图13-34显示了"LCD 像素数据"输出和"数字像素数据"输出。 但是、图13-2显然显示仅连接了"LCD 数据"。 是否支持"数字输出模式"?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
技术参考手册的图13-34显示了"LCD 像素数据"输出和"数字像素数据"输出。 但是、图13-2显然显示仅连接了"LCD 数据"。 是否支持"数字输出模式"?