This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/am4377:带有 DMA 的 I2C 示例应用

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589680/starterware-am4377-i2c-with-dma-example-application

器件型号:AM4377

工具/软件:Starterware

你(们)好

是否有一个示例说明如何使用和设置 i2c 并使用 DMA 模式而不是轮询?  pdk_AM437X_1_0_5中有一个 i2c 示例、但 I2C_APP_OPMODE_DMA 未填充、仅声明:  

/* TODO:稍后应添加对 DMA 模式的支持*/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了 pdk_AM437X_1_0_5和最新的 pdk_AM437X_1_0_6、但未找到字符串"I2C_APP_OPMODE_DMA"或注释"TODO:稍后应添加对 DMA 模式的支持"。

    从我所知、AM437x 上还没有支持 DMA 的 I2C。 在代码中、我们有一些"I2C_DMA_enable"、这是未来代码的占位符。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    嗯、根据 AM437x EDMA 的文档、i2c 支持该器件。 ( www.ti.com/.../spruhl7f.pdf )可在此处找到( www.ti.com/.../technicaldocuments )。 第3249页提到 EDMA 请求、第3258页提到 DMA 事件。